This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021-Q1:帧速率为 60fps 和 25fps 时具有噪声的自定义视频投影

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1522522/dlp3021-q1-noisy-custom-video-projection-for-frame-rate-60-fps-and-25-fps

器件型号:DLP3021-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DLP2021-Q1

工具/软件:

您好 DLP 支持团队:

我在 DLP2021-Q1 上也面临类似的问题。 我能够以 60fps 的帧速率成功地用自定义视频刷写 FPGA。

但是、尽管在 DLP Control Program 上的脚本 python 文件中提供了正确的视频地址和帧计数、但视频输出不稳定。 视频显示一段时间、其余时间有噪音。  

对于帧速率为 25fps 的自定义视频也会发生同样的情况。

在 DLP Composer 中、应对默认寄存器配置进行哪些修改、以便获得无噪声视频?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、

    我已经请一位熟悉该产品的团队成员提供后续调试步骤。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待调试步骤。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、
    感谢您的耐心。 首先、您能否分享您正在使用的脚本文件?
    如果视频确实在某段时间内正确显示、我相信可能是稍后显示错误的帧。

    为了进行完整性检查、您能否确认 BuildLog.html 中的视频偏移地址是否与脚本文件中的视频偏移地址匹配?
    此信息应在 BuildLog.html 文件的末尾提供。 (在 build 文件夹中)


    此致、
    Siddharth


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我正在共享脚本文件以供您参考。

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    从 dgp.commands 导入*

    WriteVideoStartAddress2 (0x86000) # TurnRight25

    WriteVideoConfiguration2 (107、1)#帧计数

    VideoControl = VideoControl()
    VideoControl.Play = True
    VideoControl.Stop = False
    VideoControl.Autostop = False
    VideoControl.BufPtr = 0
    VideoControl.LoopConfigs = True
    VideoControl.ToggleConfigs = False

    WriteVideoControl (VideoControl)

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    此外、我还要在脚本文件中的 BuildLog.html 中放置相同的偏移量。

    我在这里担心的是基线序列的帧速率为 60fps。 每当,我渲染自定义输入视频文件 60 fps 或 25 fps 不是 racecar 视频文件(默认一个),嘈杂的视频显示,尽管正确的帧计数和地址偏移.

    随附示例照片以供您参考。

    请提供必要的调试步骤建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、
    出现问题的原因似乎是视频帧缓冲区 2 的寻址。

    首先转到 Default Register Configuration 页面、并检查是否为视频帧缓冲区 2 添加了以下配置:




    如果未添加、



    您可以从同一页添加此内容。


    如果未为图像/视频数据选择列压缩、噪音问题也会多次出现


    确保也为您的自定义视频选择了列压缩。

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您为嘈杂的自定义视频投影建议调试步骤。 很抱歉、回复延迟。

    根据您的输入、我尝试通过列压缩检查图像/视频。 但是、此选项在 DLP Composer 15.3.0.7 中不可用、因此我无法执行相应的设置。  

    我添加了 VCM_START_ADDR2 和 VCM_CONFIG2、如下所示:

    这将启用以显示视频和图像为切换模式。 但是、当我尝试使用仅图像模式(关闭切换模式)时、图像显示时没有噪音。 但是、对于配置了  VCM_START_ADDR2 和 VCM_CONFIG2 的仅视频模式、它仍然仅显示图像。

    我对这方面的解释是、在仅视频模式或仅图像模式下、它会显示使用 VCM_START_ADDR1 配置的内容。 是这样吗?  

    要在仅视频模式下显示视频、需要进行哪些必要的更改?

    请建议必要的调试步骤。

    此致、

    Snehal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、
    如果我理解正确、您希望在打开系统时默认播放视频?
    在这种情况下、您可以参考以下内容:

    在“Register Configuration“下、



    您是否可以尝试将此处的地址 (START_ADDR1_FLD) 设置为您需要播放的视频地址?(您可以在构建日志中获取该地址)

    如果这样可以解决您的查询、请告诉我。

    此致、
    Siddharth