This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:三目显微镜查看每个像素点、会发现一个不良点。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1531840/dlp9500-using-a-trinocular-microscope-to-look-at-each-pixel-point-a-bad-point-is-found

器件型号:DLP9500

工具/软件:

在正常的实验室环境中、使用程序输出图片、分别为 1920x1080 全黑图片和全白图片、每 1 秒更换一次图片。使用三目显微镜观察每个像素点、发现一个坏点。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的最终应用在这里是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。用于空间光调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好 Linying Guo、  

    我看到您又发布了一篇 E2E 帖子 (https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1532643/dlp9500-dlp-products-forum)、其中涉及 DLP9500、并且 在 DMD 上看到异常的水平条带(频带)。 我不知道这个不良像素与您在 DLP9500 上看到的水平频带之间是否存在相关性、但我建议遵循您发布的其他 E2E 查询中的建议步骤、看看这些步骤是否解决了此问题。   

    谢谢、谨致问候、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linying、

    DLP9500 数据表第 23 页介绍了以下规范:

    DLP9500 DMD 可以具有多达 10 个非相邻非工作镜。  此 DMD 在规格范围内。

    菲齐克斯