This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:无法控制 DLP2010NIR 和 DLPC3470

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLPC3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1530926/dlp2010nir-cannot-control-dlp2010nir-and-dlpc3470

器件型号:DLP2010NIR
Thread 中讨论的其他器件: DLPC3470

工具/软件:

您好、

我在控制 DLP 器件时遇到了很大的问题。

我将使用由 AnHua Optoelectronics(TI 官方合作伙伴)提供的基于 M75NIR(DLP2010NIR + DLPC3470 + USB 转 I2C 工具)的模块。

开始时、可以通过 DLP EVM GUI 3.2.0.7 控制器件。

然后我尝试使用 DLPC API 1.10。 很少有初始尝试在某种程度上是成功的(通信是正确的,但我遇到了与此主题中描述的模式非常相似的问题:e2e.ti.com/.../dlp2010-dlp2010

在使用不同的图案配置(1D、2D,不同颜色等)进行几次实验后、器件停止响应。

我仍然能够连接到器件并上传固件映像、但无法控制投影。 我也无法从 DLP EVM GUI 级别执行任何操作。  

请您向我提供以下方面的说明:

1) 最重要的:如何重置设备(或以任何其他方式使其恢复运行)?  

2) 如何检查设备的状态?

3) 如何避免这样的错误在未来?

4) 我应该使用哪个固件? 我找不到任何专用于 NIR 器件的固件映像。  

根据其他一些线程、DLPC3470 和 DLP2020NIR 可能存在问题。 我真的不明白为什么公共线程中存在一些私有文件共享:

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1391472/dlpc3470-dlpc3470-dlp2010nir

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1210998/dlpc3470-the-dlpc3470czez-chip-controls-dlp2010nir-dmd-requiring-dlpc3470czez-firmware-and-source-code

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    该主题已分配给我们的一个软件团队。  他们明天就会回来。  

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:

    本主题是否有任何进展?

    我收到了安华的一些说明和固件映像。 他们认为、问题是使用 DLPC API 中的烧录函数导致的。 他们告诉我要使用编程器、并直接将固件加载到存储器中。 此操作已完成、模块的行为未发生任何变化。 EVM 状态仍为“已连接、已断电“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、
    您能尝试通过 EVM GUI 通过固件映像进行编程吗?

    此致、
    Kirthi Vignan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirthi:

    无法通过 EVM GUI 执行任何操作。 每个操作最终都会出现错误。