This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:DLPLCR4500EVM GUI 问题

Guru**** 2533180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1538124/dlplcr4500evm-dlplcr4500evm-gui-issue

器件型号:DLPLCR4500EVM

工具/软件:

您好:  

我想使用 DLP LightCrafter 4500、但下载 GUI 时遇到问题。 我无法打开应用程序。 您能帮我解决这个问题吗?  

此致、

Jm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JM:

    我已将该票证分配给团队中熟悉此 EVM 的其他人。

    在我们为您提供帮助之前、请您提供有关您遇到的问题的更多信息。 尝试打开应用程序时收到什么错误消息(如果有)?  此外、您正在使用什么操作系统?

    您是否尝试过遵循 DLPRegisteredLightCrafterTm 4500 评估模块用户指南?  如果是、您去了哪里?   我将研究第 3.2 节。

    此致、
    Michael Ly