This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR160CPEVM:Windows 11 上的 DLP EVM GUI 问题

Guru**** 2534940 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR160CPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1532689/dlpdlcr160cpevm-problem-with-dlp-evm-gui-on-windows-11

器件型号:DLPDLCR160CPEVM

工具/软件:

我正在将 DLPDLCR160CPEVM 用于我的工程、并且我已经安装了 DLP EVM GUI 来测试电路板、然后再继续。  
在我的笔记本电脑上安装 DLP EVM GUI 4.0.0.15 后、该软件无法正常工作;笔记本电脑上需要运行一个软件过程、但 GUI 始终不会显示。  
我注意到在自述文件中、这个问题可能是由损坏的 XML 文件引起的、但我无法确定我的安装文件夹中的哪个 XML 文件与说明中的 XML 文件相似。  
Windows 11 与软件之间的兼容性是否存在问题、如何解决此问题?

我的系统信息:

操作系统: Windows 7
.NET Framework:4.8.
RAM:20GB
CPU:Intel i5-11200H。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    此 GUI 已在我们的 Windows 11 桌面上使用、未报告问题。 您是否可以让 Windows 卸载 GUI 并重新运行可执行文件?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    实际上,我尝试过这个方法很多次,但它不起作用。  
    我甚至尝试在另一台运行 Windows 10 的笔记本电脑上安装和执行该软件,并得到了同样的问题。  
    因此、我认为这个问题与自述文件中提到的损坏 XML 文件有关、 我引用了以下内容:

    “当无法打开 EVM GUI 时、可能是由无效的 XML 文件引起的
    找到并删除位于的 EVM 的 XML 文件(例如 DLPC2010LC.xml)
    Texas Instruments GUI“

    希望您可以指导我如何找到这些文件。

    此致、  
    Duy Hung