This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120 的问题和初始背光亮度值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1537894/the-issue-of-dlpc120-and-the-initial-backlight-brightness-value

器件型号:DLPC120

工具/软件:

大家好、我们是适用于 DLP3030 解决方案的 HUD 应用。 在启动过程中、我们遇到了这样的情况:在发送背光调整命令之前、背光已亮起。 这是我们不想看到的。 您能帮助我们回答几个问题吗?

1 μ A 此、中存储的默认背光亮度值在哪里? 哪个模块?

2、写入后是否有可能被篡改?

、可以通过 MCU 和 TMS320 之间的通信修改此默认值吗?

4、当 TMS320 接收到来自 MCU 的信号用于背光调节时、如何实现正常的背光开关调整?  调整是否会覆盖默认背光值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jinying、

    感谢您与我们联系。 我已将该主题分配给 DLPC120 芯片组的一位专家。 我们会尽快回复您。

    此致、
    Aishwarya