This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:垂直线伪影

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1536501/dlp4710evm-lc-vertical-lines-artifacting

器件型号:DLP4710EVM-LC

工具/软件:

嗨、伙计们、

我已经有一段时间了、但不幸的是、我遇到了一些问题、故障是带状电缆、幸运的是、我找到了一个可以正常工作的替代产品、它解决了我启动投影仪并使其正常工作的问题。 尽管我的设备在任何来源下都显示这些垂直线、因此即使在启动界面上也是如此。

正在寻求有关问题可能是什么以及缓解问题的任何步骤的深入见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aydin、

    这样的垂直线表示其中一条数据线连接不良或无连接。  这也可能是电缆的问题。  很可能只需要清洁电缆触点。

    您能否提供一张显示电缆的投影仪图片?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我已将此主题分配给另一位熟悉此 EVM 的团队成员、如果您能再给我们一两天时间来回复?

    由于交换带状电缆似乎无法完全正常工作、您是否仔细检查了是否连接良好、以及带状电缆是否在任何地方都未损坏或弯曲严重? 这只是一个初始检查,我们可以得到快速的方式,当我们等待。

    另外、您找到了可正常工作的替代产品、这意味着什么? 您是否恰好购买了我们用于 EVM 的同一根电缆? 这是一个 指向 我在产品页面上找到的设计文件的链接。 您可以查看一个 BOM 来获取替换器件。

    此致、
    Michael Ly

    编辑:看起来我的同事已经回复了、因为我在回复之前没有刷新我的页面!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伙计们、

    感谢您的快速回答。

    我将附上两张精美的照片、以显示电缆连接。 至于替换带状电缆,我发现了一个与所提供的带状电缆具有相同规格的 Aliexpress(虽然有点长)。 我想指出的是,股票带状电缆我相信也有这些垂直线出现在其寿命的尽头,我想我打破了它试图修复的线最初。 我很好奇、这让我想起了 GPU 伪影、它可能像类似的视频处理芯片、还是很可能是某些联系人较差的数据线。

    这里是我买的电缆,它是 80 引脚一,完全匹配提供的一个也有 80 引脚具有相同的间距和宽度。

    带状电缆别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次你好 Aydin、

    下一步是小心地拔下带状电缆、然后使用立体镜(或类似工具)检查电缆在两端插入的连接器中的触点  这几乎可以肯定是几条像素数据线在其中一个 LVDS 对上接触不良。

    菲齐克斯