This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP780NE:帧速率和图像位深度

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP780NE, DLPC4430, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1538215/dlp780ne-frame-rate-and-image-bit-depth

器件型号:DLP780NE
主题中讨论的其他器件: DLPC4430DLPC900

工具/软件:

是否可以在 DLP780NE 上实现 KHz 帧更新速率以及 1 位图像深度?

如何快速更新块并将其显示在该器件上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stewart、

    DLP780NE 依赖于 DLPC4430 控制器才能运行。 DLPC4430 仅接收 8 位、9 位或 10 位颜色、您可以发送填充的数据、但只需要在红线、绿色和蓝色线上接收 8 位数据。

    抱歉、全高清 (1920x1080) 分辨率不能支持超过 120Hz 的频率。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于器件/芯片组的建议、这些器件/芯片组使我们能够以单个位深度分辨率实现 kHz 帧速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stewart、

    DLPC900 或 DLPC347x 控制器被视为“光控制“控制器、能够利用不同位深度图像实现高帧速率。 您可以 在这里浏览各种此类器件

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以召开电话会议来讨论我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stewart、

    我将直接与您联系。

    此致、

    Aaron