This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4430EVM:启动界面图像显示

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP800RE, DLPC4430EVM, DLP800REEVM, DLPC4430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1538240/dlpc4430evm-splash-image-display

器件型号:DLPC4430EVM
主题中讨论的其他器件: DLP800REEVM、DLP800RE、 DLPC4430

工具/软件:

早上好、

我目前正在尝试首次使用 DLPC4430EVM(与 DLP800REEVM 配合使用)。 作为第一项检查、我希望显示启动界面图像、如用户指南中所述。  

现在、我按照说明中的所有步骤操作、没有任何问题。 但是、当我进入最后一步(2.2.3、步骤 4F、即在移除 J8 跳线的情况下开启电路板)时、却没有看到 DLP 标识。 红色 LED 亮起几秒钟、然后一个绿色 LED 开始闪烁、也可以看到微镜以某种方式改变其位置((DMD 在“正常“日光下变亮)。 但是、正如我所说、我没有看到 DLP 标识。

加载图像文件时、我选择了 Flash_DLPC4430_DLP800RE_p8_HEP_WUXGA_S600_LED、因为这听起来非常合理(考虑到我使用的是 DLP800RE)。  

您能告诉我、是否有策略来找出问题所在?

此致、

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miriam、

    当您看到“ DMD 变得更亮“时、DMD 似乎用纯色域图像加电。 您可以使用 DLPC44XX GUI ->显示->投影模式->获取加电模式是什么来确认这一点。 如果它通过纯色域模式供电、您可以将投影模式更改为启动界面、这是默认的 DLP 标识。  

    如果您有问题、请告诉我。

    此致、

    Lori