This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:将各种启动界面图像上传到 DLPC 存储器中

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650TE, DLPC7540EVM, DLPC7540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1536628/dlpc7540evm-uploading-various-splash-images-in-the-dlpc-memory

器件型号:DLPC7540EVM
Thread 中讨论的其他器件:DLP650TEDLPC7540

工具/软件:

您好、

我目前有一个 DLPC7540EVM(具有前端和 DLP650TE) 、  与 DLP-EVM-GUI 配合使用、非常出色。 所有类型的图像都能很好地显示、GUI 的所有功能都能有效地工作。

问题是、我想将一堆启动界面图像上传到 DLPC7540 的内部存储器(我读到可以存储 256)、我该怎么做?

我听说过自定义闪存文件 (Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED.img)、 但我找不到这样做的工具。

你有什么想法吗?

此致、

Titouan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Titouan、

    目前、DLP-GUI 不支持编辑 DLPC7540EVM 上自定义启动图像的固件。 但是、您可以选择通过 HDMI 使用外部显示源来显示图像。  

    此致、

    Lori