Thread 中讨论的其他器件: DLPC3421
工具/软件:
您好:
我想使用 DLPDLCR160CPEVM 显示定制的 640x320 图像。
(用例:在 EVM 内部闪存上加载~8 个图像,每隔几秒发送一次请求以显示其中一个图像)
根据 DLPDLCR160CPEVM 用户指南 (DLPU131A.pdf)、我们将指导我使用 UART(又名串行)端口作为主通信接口。
阅读 DLPDLCR160CPEVM 软件编程人员指南 (DLPU134.pdf) 后、我很好地了解了如何构建 UART 帧来将命令传送到 DLPC3421。
在阅读 DLPC3421 软件编程人员指南 (DLPU115B.pdf) 时、我可以理解并成功实现一些命令、如 读取短暂状态 (D0h)、 读取启动界面标题 (0Fh) 或显示 8 个预加载初始屏幕 ( 写入启动界面选择 0Dh+写入输入源选择 05h +写入启动界面执行 35h )。
我现在想能够读取(和重新写入)闪存中预加载的启动界面(我估计通过 UART 在闪存中写入 640x320 16 位图像大约需要 1 分钟)
但我不知道如何读取/写入闪存。
根据我的理解、流程将是:
- 通过将“闪存读取/写入指针“放置在正常地址处 写入闪存数据类型选择 (DEh)
- 此命令的参数应为 4 个字节:
- 第 1 个字节:“部分用户启动界面集“、但它未在表 3-125…… 我应该使用什么值?
- 第 2 个字节:“启动界面编号“、因此介于 00h 和 07h 之间
- 第 3 个字节和第 4 个字节:“n/a"。“。 我应该为两者都使用 00h、还是只使用 2 个参数字节而不是 4?
- 此命令的参数应为 4 个字节:
- 指定将通过写入闪存或从闪存读取的数据长度 写入闪存数据长度 (DFh)
- 用于读取/写入闪存操作的 UART 帧不限于总共 32 字节(29 字节有效载荷):对吗? 那么我可以要求每个事务 256 个字节?
- 读取启动界面图像: 读取闪存开始 (E3h) 和 读取闪存继续 (E4h) 、由 256 字节的块表示
- 写入新的启动界面图像:
- 通过单个擦除选定启动界面的所有扇区 写入擦除闪存数据 (E0h)
- 写入闪存开始 (E1h) 和 写入闪存继续 (E2h) 、由 256 字节的块表示
除了这些“程序性“问题,我想知道如何划分闪存存储闪屏. 实际上、除了启动界面编号 01h 和 03h(未压缩,因此固定大小为 460 800 字节)之外、所有其他启动屏幕都是 RLE 压缩的 (并且具有可变大小,有些低至 35 152 字节)。
- 是与每个启动界面关联的内存大小、由其当前大小或最大大小固定(16 位/像素、640x320 像素图像为 460 800 字节)
- 修改闪屏后、是否应该重新写入闪屏标题? 什么是 写入启动界面标题 是什么命令?
- 我们可以在闪存中存储 8 个以上的启动界面吗?
我们对显示二进制(又名黑白)图像特别感兴趣(这意味着 U 形镜对于每个图像保持固定状态)。 是否有支持二进制(像素格式)映像的固件? 这样、我们可以存储更多(16 倍多)“二进制“启动界面、通过 UART 传输每个启动界面只需几秒钟。
非常感谢您的帮助!