This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:4710

Guru**** 2533240 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1535360/dlp4710evm-lc-4710

器件型号:DLP4710EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件:DLP4710DLPC3479

工具/软件:

尊敬的 TI 支持社区:

我们目前正在使用 DLP4710 芯片组构建的投影仪系统、其中采用 DLP4710 EVM 进行原型设计和初始开发。 作为产品开发流程的一部分、我们正在准备 EMC 合规性、并已开始使用近场探头进行预合规性测试。

在辐射发射测量期间、我们观察到了附近的峰值 120MHz 、大约测量值 –75dBm 使用近场探头测量反电动势电压。 我们正在尝试识别此辐射的来源、并确定它是 DLP4710 芯片组、EVM 设计的固有特性、还是可能是我们周围电路或布局的固有特性。

为了帮助缩小范围、我有几个问题:

  1. 120MHz 是已知的时钟谐波或发射频率 是否与 DLPC3479 控制器或相关的 DLP4710 子系统相关?

  2. 该频率是否与 EVM 上的任何内部开关稳压器或高速数据线(例如 LVDS 或 DMD 时序信号)相对应?

  3. 在使用 DLP4710 芯片组的系统中、是否有任何已知的缓解策略或最佳实践来减少该频段的排放?

任何见解或类似的经验都将非常有帮助。 我们正在尝试通过电路板布局布线修改、屏蔽、滤波或在可能的情况下调整 EVM 配置参数来解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您通过 E2E 联系我们!

    我肯定需要与我的团队合作以查找其他信息、但下面是我现在可以找到/理解的内容:

    DLPC4710EVM-LC 上的驱动振荡频率使用 24MHz 振荡器、该振荡器的谐波为 120MHz (5 个 24MHz)。

    2.我需要知道你是如何运行系统的 — 也许发送一个项目和复制步骤?

    3.再次,我需要知道你是如何利用这个系统的。

    最好也包括尽可能多的信息、以便我们了解应用程序以及如何为您提供最佳支持。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    对延迟深表歉意。 关于我们如何运行系统:

    EVM 位于铝外壳内。 该电路板距离外壳的内壁大约 2 英寸。 将 EVM 连接到计算机的电缆包括 HDMI、mini-USB 和用于电源的桶形插孔连接器。 这些电缆从电路板穿过铝外壳上的橡胶垫圈。 请注意、此橡胶垫圈没有任何已知的橡胶 EMI 滤波特性、外壳中大约有 1.5 英寸 x 1.5 英寸的开口。 我们在投影仪透镜前面还有一个 6“ x 4“的玻璃(也没有任何已知的 EMI 滤波属性)、用于在铝外壳内部和外部环境之间起到屏障的作用。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    正如我之前所说、DLPC4710EVM-LC 使用 24MHz 振荡器、该振荡器的谐振频率为 5 倍。

    此外、DMD 还需要高压以非常快的速度“开启“和“关闭“。 这意味着电源管理 IC (PMIC) 的电压可能会导致这里发生急剧变化。 这可以在电压偏移 (10V)、复位(–14V) 和偏置 (18V) 中看到。

    变化频率还取决于系统的模式/帧速率、具体由您自己设置。

    机械设置可能是个问题、但电路板上的布局 更重要、我建议硬件团队针对您的解决方案的布线进行仿真。

    抱歉、我只能提供建议、您能分享您计划在哪种应用中使用此功能吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的信息。 遗憾的是、我们由外部公司构建 EVM、因此我们在电路板布局布线上没有任何发言权。 不过、他们是 TI 的官方合作伙伴。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    抱歉、我一直回到设计页面、因为 TI 这里没有构建这些电路板。 我们与 Young Optics Incorporated 合作生产 DLPC4710EVM-LC、并按预期运行。 对于我们的大多数典型应用(我们不一定能全部涵盖)、–75dBm 是非常合理的应用发射水平、因此无需添加屏蔽。

    总之、由于 TI 实际上也不会生产电路板布局、您应该联系 (1) Young Optics 或 (2) 您与之合作构建您所使用的电路板的外部公司。

    此致、

    Aaron