This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:开关图形集&在同一图形集中控制曝光时间

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1530653/dlpc3478-switch-pattern-set-control-exposure-time-within-the-same-pattern-set

部件号:DLPC3478


工具/软件:

您好:

我目前正在使用基于 TI DLP 的投影仪开发一种边缘投影 3D 测量系统。
我不想使用提供的 TI GUI、而是希望通过编程控制实现以下功能:

  1. 在不同的二进制图形集之间切换

    • 例如、根据用例投影 10 图案二进制序列或 20 图案二进制序列。

  2. 在同一图形集内控制曝光时间

    • 根据图形集或每个图形调整曝光时间(或图形显示持续时间)、理想情况下与外部触发器同步。

请告知:

  • TI 的固件还是 API(DLPC 命令)是否支持这些功能?

  • 要实现此功能、我应该查看哪个接口和命令(或文档)?

  • 是否有任何可以提供帮助的相关示例或 SDK 功能?

非常感谢您的指导。 谢谢!

此致、
韩军辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunhui、

    感谢您通过 E2E 联系我们、希望我能帮助您尽快找到解决方案。

    据我所知、您未使用 TI GUI、希望实现这些功能。 我建议您首先使用 GUI 并查看正在编程的内容、并按照这些步骤进行操作。 以 GUI 为例、您可以关注并使用自己的编程控件来实施。

    您可以通过执行 GUI 的“Light Control“选项卡中的更高级别函数并检查“Debug->Command Log“页面条目来查看此示例。

    此外、对于这些控件、您应该在 DLPC3478 软件编程人员指南中搜索 您尝试控制的内容。 我不确定您在这里使用的是外部模式还是内部模式、因此我无法为#1 或#2 提供特定函数。 您应该查看第 3.4 节“光控制命令“并了解需要相应地设置的内容。

    遗憾的是、我们不提供 SDK、而是在 TI.com - DLPC3478 上的控制器产品页面下发布了用于参考这些命令的 API 代码。 API 包在.c 文件内的 Samples 文件夹中记录了示例、但“API"文件夹“文件夹包含了用于使用的 OpCode 的结构。 例如、在搜索写入图形配置时、可以搜索“0x96"格“格式的此操作码

    您可以将 TI 的 Code Composer Studio (CCS) 与此代码配合使用。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢你的帮助。

    我还有一个关于使用的问题 内部模式

    在 GUI 中(请参阅随附的屏幕截图)、我配置了多个 图形集 (例如,图案集 (1)、(2)、(3)、(4)、 等)、并在“模式集顺序“列表中定义了它们的顺序。

    我的问题是:

    是否可以从此列表中选择并运行特定的图案集—例如:

    • 首次运行:使用 图形集索引 0 和 1

    • 第二次运行:使用 图形集索引 2 和 3

    ...不重新编程闪光或修改整个模式设置顺序每次?

    如果是、您能告诉我如何通过 DLPC3478 实现这种控制吗?

    非常感谢您的指导!

    此致、
    韩军辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunhui、

    过去几天,亚伦就不在办公室里了。 请再给他一天左右的时间来回到您的问题。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunhui、

    我很抱歉地说不能、您无法随时更改模式集索引。

    此致、

    Aaron