This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP800RE:HEP 密封封装

Guru**** 2528900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1541379/dlp800re-hep-hermetic-package

器件型号:DLP800RE


工具/软件:

您好:

摘自 Dewa 2024 HEP 论文、“此外、HEP DMD 采用 DLP 气密性晶圆级封装 (hWLP) 工艺进行封装。“ 在检查 HEP DMD 封装时、如果是环氧树脂类型、窗口周围的封装体可能无法形成密封。 窗口是在封装中形成密封、还是微镜在晶圆级进行密封? 任何其他信息或指向其他资源以帮助理解这一点都将很有帮助。

谢谢、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    eWLP 流程确实使用环氧树脂来密封车窗。 eWLP 装配的广泛流程如下:

    可以看到、封装的时间在工艺后期、微镜在晶圆级进行密封。

    此致、

    Aaron