This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670REEVM:有关 DLP6750 EVM 的其他信息、请咨询

Guru**** 2528900 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR67EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1540006/dlp670reevm-inquiry-for-additional-information-about-dlp6750-evm

器件型号:DLP670REEVM


工具/软件:

您好、  

我是一所大学的一名研究员、对在我们的实验中使用 DLP6750 EVM 感兴趣。 我在几篇文章中读到过该器件、并想了解有关器件、其规格以及我们如何购买评估模型的更多信息。 有人可以帮助我提供更多信息吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、

    有两个略有不同的 EVM:

    • https://www.ti.com/tool/DLP670REEVM 供展示 — 您可在此页面订购。
    •  适用于光控制(工业)应用的 www.ti.com/.../DLPLCR67EVM  — 您可从此页面订购。

    两者都需要与特定 DMD EVM 匹配的控制器板。

    您希望做些什么、以便我们为您指出最能满足您需求的组合?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:  

    也许我问的是错误的器件主题、但我的查询与以下文章相关:  DLP670REEVM:我可以从哪里获得有关 DLP6750 EVM 的更多信息、它是本文底部第 3 页引用的器件: https://arxiv.org/pdf/2409.01289 

    这不是典型的 DMD、被称为仅相位光调制器、其中微镜不会倾斜、而是推到了不同的高度。 根据我的理解、该产品正在开发中、用户可以使用评估板。 您是否会碰巧了解更多有关此方面的信息?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    这是 TI PLM(相位光调制器)。  它只能通过电子邮件邀请使用。

    我是否有权共享与 E2E 论坛关联的电子邮件账户?  如果是、我将联系您、我们将关闭该主题。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:  

    是的、请随时分享。 我想联系到这个论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    您应该会收到一封电子邮件简介。  请将此主题标记为已关闭。  谢谢你。

    菲齐克斯