This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010EVM-LC

Guru**** 2528900 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPDLCR3010EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1537532/dlp3010evm-lc-dlp3010evm-lc

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR3010EVM-G2

工具/软件:

嗨、

我尝试将 DLP3010-G2 投影仪的显示频率从 60Hz 提高到 120Hz。 有没有办法做到这一点? 谢谢!

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tairan、

    我不确定为什么引用的器件型号是 DLP3010EVM-LC、但我已经将其分配到了相应的组、来帮助您设计 DLPDLCR3010EVM-G2 投影仪。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tairan、

    使用的是并行端口输入还是 DSI? 您是否正在驱动 120Hz 的视频信号?

    此致、

    最大值