This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4430EVM:有关启动界面图像和测试图像的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LE, DLPLCRC900EVM, DLPLCR55EVM, DLPC4430EVM, DLP650LEEVM, DLPC4430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1527839/dlpc4430evm-issues-about-splash-image-and-test-image

器件型号:DLPC4430EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP650LEEVMDLPC4430、DLP650LE 、DLPLCRC900EVM、DLPLCR55EVM

工具/软件:

您好:

我使用的是 dlpc4430evm 和 dlp650leevm。  

我 在 EVM 用户指南中检查了 2.2.3、  可能、下载已完成、但我无法显示启动界面图像。

这里 测试了两个位置的多个 PC、USB 电缆和 SW1。  

相反、我 尝试 查看是否可以根据另一个论坛帖子显示测试模式、但我也无法显示。

您对如何解决这些问题有何建议? (例如 dlp650LEevm 的跳线位置?)

此致、

Yuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuji、

    请检查以下步骤:

    1.请检查跳线是否位于 DLPC4430EVM 上的正确位置。 该 EVM 用户指南的第 2.2.2 节也提到了该问题。 J8 是 HOLD BL 跳线、在您编程正确的.img 文件时放置此跳线。 编程成功后、移除 J8 上的跳线。  

    2.图 2-2. 打开/关闭开关不正确。 在图中、开关应打开、开关应关闭。 请确保编程时开关打开。  

    2.您是否使用“Flash_DLPC4430_DLP650LE_p65_WXGA800_S450_LED.img"文件“文件? 我在您的屏幕截图中看不到。 这是 DLP650LEEVM 的正确映像文件。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lori、

    感谢您的答复。

    J8 按照 EVM 用户指南中的说明进行处理。

    2.同时检查接通/关闭开关。

    3. 我附加了我的屏幕截图和日志文件以获取信息。 我想我使用的是正确的图像。   

    现在 我还注意到,当下载完成时,日志文件显示一些 USB 错误。 这是否与问题有关?

    此致、

    Yuji

     

     e2e.ti.com/.../logfile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuji、

    前端板是否与 DLPC4430EVM 板上的 J1 连接? 您需要连接前端板才能在 DMD 上显示图像。 固件中的默认引导映像已固化、您应该能够将投影模式更改为测试模式或其他模式。  

    此外、使用映像文件对电路板进行编程时、可以跳过引导加载程序、因为引导加载程序是在电路板上预加载的。

    在屏幕截图中、似乎您有 USB 连接并且能够完成.img 文件的编程。 您在哪里注意到日志文件中的 USB 错误?  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lori、

    按照您的评论、 我 将前端板连接到了 J1。  连接的显示器上不能显示任何内容

    无法更改前端板和投影模式。  如果我尝试更改模式、  会得到以下内容。

    写入命令:投影模式、地址:34、subAddr:1 01 写入 (OK)  

    读取命令:投影模式、地址:35、subAddr:15 SendRead(失败 (1))

    Get(获取)按钮似乎没有响应。  

    关于我上次答复中的 USB 错误、我 提到了日志文件中写入的信息。

    当下载完成时、日志文件中充满了注释、如“USB 错误:事务请求:

    USB 错误:0000:25 00 5d 48 00 78 00 28 06 D1 5c A1 01 20 c0 07 “。  我认为这些可能是错误的。

    请提供任何信息。

    此致、

    Yuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuji、

    如果您将前端板连接到 J1、但未 连接 HDMI 电缆作为外部源、您是否可以在 DMD 上看到图像和开关投影模式工作?

    还可能是引导加载程序意外编程错误。 然后需要使用 JTAG 对引导加载程序进行编程。 DLPC4430AEVMSW 下载文件夹中包含有 JTAG 引导加载程序编程指南、可参阅。  

    请告诉我、重新编程引导加载程序后是否可以修复问题。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lori、

    如果我在不使用 HDMI 电缆的情况下将前端电路板连接到 J1、则在 DMD 上看不到任何图像、并且无法切换投影模式。

    我订购了 UM232H 模块、需要一些时间才能收到。 自从我收到该项目以来已经有两个星期了。 如何将产品更换为保修?

    此致、

    Yuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuji:

    EVM 享有 90 天保修。 如果您收到 EVM 损坏或满足其他故障分析条件、可以开始申请 RMA。 但是、根据以上信息、我不认为 EVM 已损坏。 我认为引导加载程序意外编程错误、如果您可以对引导加载程序重新编程、应该能够解决问题。  

    为了进行完整性检查、您能否在连接电源 (12V 直流、最大 7A) 并为 EVM 上电时确认 LED 状态? 另请检查加电系统电压是否正确、例如 1.1V、1.8V、3.3V、12V。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lori、

    我看不到 LED 状态有任何特殊问题。 我将等待模块对引导加载程序重新编程。

    此致、

    Yuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lori、

    我完成了 Program Flash、但无法验证闪存内容。

    情况没有改变。

     我已重新启动软件并重新连接电缆。

    此致、

    Yuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuji、

    请尝试将 Size(十六进制)框留空、然后重试。 请参阅编程指南步骤 9 和 10。  

    如果您在 JTAG 链中看到多个器件显示、则可以使用此 E2E 作为参考。  https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1280314/dlplcrc900devm-jtag-flash-programr-not-working/4855728?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FT_PROG#4855728

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lori、

    我已经检查了步骤 9 和步骤 10。 编程完成后、系统会自动写入 size(十六进制)的空白框。

    我只看到一个器件。

    此致、

    Yuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuji、

    您似乎已完成程序闪存、并且数据不匹配地址很小。 我怀疑如果您验证闪存内容、会将已经存储的数据与编程的数据进行比较。  

    我建议使用 DLPC44XX GUI ->闪存加载程序使用跳过下载程序对 DLPC4430EVM 映像文件进行重新编程、并检查您是否可以看到 DMD 上显示的图像。  

    如果在 DMD 上仍看不到映像、则返回到引导加载程序编程器。 在对引导加载程序进行编程之前、请先擦除所有闪存、然后按照相同的步骤对引导加载程序重新编程。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    我已经尝试过您指出的内容、但 DMD 中仍然没有显示任何内容。

    此致、
    Yuji

    (我代表客户回复上述内容,因为客户的帖子存在一些问题)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuji、

    在我看来、如果他们成功编程了引导加载程序、并且编程的闪存映像文件与 DLP650LE 匹配、并且还确认 EVM 硬件正常、那么我无法判断问题是什么、并且很难跟踪他们完成的每个步骤。  

    您能分享一下电路板和接头的图片吗?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    请找到随附的照片。

    检查工作情况时、Molex 接头断开。

    此外、 我最近购买了 DLPLCRC900EVM 和 DLPLCR55EVM 的组合

    而导致噪声误差。 对于此组合、更新固件后、我确认它可以正常工作。

    如果您能在那里查看产品的详细状态、我将不胜感激。

    此致、
    Yuji


    Yuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuji、

    请尝试移除 J8 跳线;将 J9、J10、J11 跳线更改为引脚 2 和 3;移除 J40 和 J41;确保未如您所述连接 UM232H。  

    当连接 12V 电源时、D9 和 D10 绿色 LED 应亮起;然后、将 SW1 切换到 ON 位置、D15 红色 LED 应亮起一秒钟、熄灭、D14 开始闪烁。  

    也请仔细检查 LED 状态,即使你提到他们是正常的。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    我已经在未连接 UM232H 的情况下修改了这些跳线的位置。  未看到任何具体变化。

    关于 LED、D15 和 D14 不工作。 这发生在 JTAG 编程之后。

    此致、
    Yuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuji、

    在对 JTAG 进行编程之前、您是否看到 LED 工作方式与我上面提到的相同?  

    对 JTAG 进行编程时、可能会出现问题。 D14 和 D15 连接到 3.3 电源。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lori、

    我觉得 LED 以前工作正常。 我  几乎测试了所有操作检查。

    此致、
    Yuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuji:

    如果您可以在对 JTAG 进行编程之前确认 LED 是否正常运行、那么我建议您再次对 JTAG 进行重新编程、以确保包含每个步骤。 如上所述、一旦您对 JTAG 进行了编程并将闪存映像文件编程到 EVM 中、并且硬件没有损坏、那么我就找不到任何其他帮助。