This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC8445:Dlpc3082 内置降压开关稳压器

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1542124/dlpc8445-dlpc3082-built-in-buck-switching-regulators

器件型号:DLPC8445
主题:DLPA3082 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

DLPC3082 具有三个内置降压开关稳压器、其中一个具有用于 DLP 芯片组内核电源的固定 0.8V 输出。 您能否提供有关反馈分压器网络(例如,R1 和 R2)的内部电阻值和基准电压 (VREF) 的信息? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、 我们期待您的问题得到解答。

    请给我们的团队一些时间与硬件团队一起调查此申请、我们会尽快回复您。

    不过、您所指的是 DLPA3082 数据表中此处提到的降压开关稳压器?

    此致、

    陈方安生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    硬件团队的反馈是、我们不提供内部电阻器或值。

    其余的通用降压稳压器设置可参见 DLPA3082 数据表中的图 6-5(包含所有必要的外围电路)。

    此致、

    陈方安生