This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:外部图形模式图像噪声现象

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1540141/dlpc3470-external-pattern-mode-image-noise-phenomenon

部件号:DLPC3470


工具/软件:

通过使用 DLPC、我将在外部图形模式下创建和使用 3D 扫描仪中使用的图形图像。

我通常使用的模式如下:

暴露 1267 之前 271 后 49

这得到了很好的利用

我尝试使用复杂的抖动模式、但会出现噪声。 我做了一些实验,但我不知道问题是什么,所以我要离开一个询问。

这不是摄像头噪音。 我目前正在触发模式下拍摄、之前的数据没有出现任何问题。

在一张或两张纸上使用抖动时没有问题。 但是、从三张或更多张纸的角度来看、会出现如下所示的噪声。

实验内容如下:

155.

R(白色图案)G(白色图案)B(白色图案)B'(白色图案)

BK(黑色图形)  

灰度 5(灰度模式)

DI1(抖动 1)

DI2(抖动 2)

DI3(抖动 3)

DI4(抖动 4)

DI5(抖动 5)

暴露 3992 之前 853 后 155

1. RGB B' BK Di1 W BK Di2 W BK Di3 W BK BK BK BK BK(15 个触发器)-> O

2. RGB B' BK Di1 Di2 Di3 Di4 Di5 BK BK BK BK BK BK BK BK(15 个触发器) -> X

3. RGB B' BK Di1 灰度 1 BK Di2 灰度 2 BK Di3 灰度 3 灰度 4 灰度 5(15 触发器)-> X

暴露 1267 之前 271 后 49

4. RGB B' BK Gray1~5W BK BK Di1 W BK BK Di1 W BK Di2 W BK Di3 BK BK(24 个触发器)-> X => 3  抖动

  ->_vw_check_raw_14.bmp

  ->_vw_check_raw_18.bmp

5. RGB B' BK Gray1~5 W BK BK Di1 W BK BK BK BK BK BK W BK BK BK BK Di2 BK(24 个触发器)-> O => 2 抖动

6. RGB B' BK Gray1~5 BK W BK W BK Di1 Di2 Di3 BK W BK W BK W BK W BK(24 个触发器)-> X => 3 抖动

7. RGB B' BK Gray1~5 BK W BK W BK Di1 Di3 BK W BK W BK W BK W BK BK BK BK(24 个触发器)-> O => 2 Ditehr

我想、随着复杂数据量的增加、数据处理量会延迟、并产生噪声。 这种现象是否可能出现?

我想知道 DMD 是否无法正常打开和关闭。

我要使用的最后一个映像是

RGB B' BK Gray1~5 Dither1~5 BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK(24 个触发器)

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    感谢您联系我们。  我将把它分配给最熟悉该系统的工程师。  他在假期多了几天。

    同时、请告诉我您用于捕获投影图像的摄像头的规格。  我不会寻找摄像头噪音、但担心摄像头同步问题。   当您说出触发模式时、您是指使用输入触发器触发图案的显示、还是从输出触发器触发摄像机、或者两者都触发?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiziz、

    我使用 imx273 传感器并在触发模式下使用。
    下图是 DLP 触发器 1 和 2、我用触发器 2 作为上升沿、在 CAM 触发模式下拍摄照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    我要找的是、您从摄像头向 EVM 触发器输入发送触发信号来显示图形。  是这样吗?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我是指从 DLPC3470 发送触发信号。 检查摄像头的触发器 2 并拍照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    谢谢、现在我明白了。  我查看了摄像头传感器的规格。  它似乎具有良好的规格,是一个全局快门相机。

    曝光时间 (DMD) 是多少?摄像机的曝光时间是多少?

    我想知道在这方面设置电话会议是否会更有成效?  

    请接受我朋友的邀请、以便我们可以进行设置。

    FIZix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、那么下周 25.7.23 后是否可以召开电话会议?

    我可以通过电子邮件与您单独联系以了解会议情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    这是完全没有问题的。  我会向您发送一封私人邮件。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeon、

    我已经向您发送了一封电子邮件。  请在此处回复。

    菲齐克斯