This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670S:DLP670 中衍射点能量分布的异常现象

Guru**** 2532790 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP670S, DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1539456/dlp670s-abnormal-phenomenon-of-diffraction-spot-energy-distribution-in-dlp670s

器件型号:DLP670S
Thread 中讨论的其他器件: DLP4710

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:  

我目前使用的是 DLP670、因此非常感谢您的帮助、因为我不知道我使用光学设置观察到了什么。  

我们将 DMD 设置为 Video Mode、并在内部测试图形中使用纯色域。 当我们将蓝色激光投影到 DMD 上并观察到反射的光点时、我们发现沿 DMD 的长边存在明显的能量漂移、衍射点的强度异常。 在当前工作模式下、DMD 的所有微镜都应向长边沿方向倾斜。 理论上、X 方向的能量分布(对应于 DMD 的长边沿方向)在中间应该最强、在两侧逐渐减弱、能量强度应围绕中心对称。

为了排除入射光和 DMD 放置角度的影响、我们沿着长边方向旋转了 DMD。 此时、接收屏幕上的光点水平移动、但斑点之间的相对亮度关系没有显著变化、并且沿 DMD 长边沿的光斑分布仍然显示出明显的不对称性。 我们附上了这一现象的录像。

我们的分析表明、这可能是因为 DLP670S 的微镜沿两个相邻的直角边沿在导通和关断状态之间切换。 在理想导通状态下、微镜的表面垂直度应位于 YOZ 平面中、17.5°从 Z 轴倾斜。 但是、由于机械结构误差和频繁切换、微镜法向和 XOZ 平面之间通常角度较小(0~1 度)。

我们很想知道:在导通状态下、DLP670S 和 DLP4710 的微镜向关断状态侧轻微倾斜的分析是否正确? 这是否是 X 方向衍射点分布与理论情况不一致的原因? 这种现象是否常见?

我们期待着您的答复和解释。

最后、我曾问过一个有关的问题、但这个问题已被锁定、无法答复、所以我不得不提出一个新的问题。 我们对未及时回复您的消息深表歉意;由于电子邮件过滤设置、您的回复被意外阻止。

e2e.ti.com/.../video.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeb,

    您的分析似乎是合理的。  屏幕与 DMD 的距离有多远?  或者以另一种方式表述、图片中订单之间的角度是多少?

    另外、由于能量似乎几乎沿 x 方向平均分配、两个最亮的点中的哪一个代表“中间“?  如果您关闭 DMD、最亮的顺序应为第 0 阶。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 根据您的建议、我们再次补充了实验、以比较 DMD 在断电和纯色域两种状态下的衍射点。 然而、发现了一些不寻常的现象:

    1. 在断电状态下、微镜本身似乎与基座不处于水平状态、并存在一定的角度偏差、从而导致屏幕长侧方向的光点发生偏移。
    2. 在断电和纯色域两种状态之间切换时、可以清楚地看到、最亮的光点在 X 方向上发生了相当大的位置变化。

    上述现象使我无法确认第 0 个光点的特定位置、但可以确定、当两个状态切换时、微镜在两个正交方向上的倾斜角会同时发生变化。

    以下两张图片显示了我们实验的相关参数信息。 由于条件有限、测量数据中存在某些误差。 我们希望它能帮助您分析原因。 我们非常好奇、微镜在断电状态下的具体姿势是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeb,

    这是非常有趣的。  请允许我就这个问题咨询我们的光学元件团队。  我将尝试在星期五上解答。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天能够与光学团队交谈。  在我们给出答案之前、我还有一个问题。  在“ 关闭电源“上方的图像中、如果关闭所有后视镜、能量会向哪个方向移动?  向左还是向右移动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix

    感谢您对这个问题的持续关注。 我不确定您的问题是否以这种方式被正确理解:开机时,如果整个微镜被设置为关闭,也就是说,在一个完全黑色的图像的情况下,光点此时的运动方向是什么?

    上电时、微镜处于表示黑色像素的关闭状态。 此时、衍射点的能量将向右移动相当长的距离、这与处于断电状态((DMD 未连接到电源时)的偏移方向相反。

    Zeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeb,

    您完全理解了这个问题。  感谢您的回答。  在你的“纯色域“的图像中,我说,两个左边的顺序是零阶线。  看起来后视镜已稍微向右拧紧(朝向“关闭“位置)。

    此设备是在何时购买的?  它从一开始看起来是这样的、还是发展缓慢?  您是否长时间在后视镜处于“关闭“(黑屏)的情况下操作?

    此外、在您的后续图片中、是什么导致斑点出现长矩形?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、  

    感谢您在帮助我们追踪问题原因方面所做的持续努力。

    1. 该 DMD 可能是在去年 11 月或 12 月左右购买的。 当我们第一次购买它,我们没有在这方面进行任何测试,但我们认为这应该是一个常见的现象。
      • 之所以会出现这种现象、是因为当我们使用 DLP4710 和 DLP670 屏幕设计投影仪时、屏幕的左侧和右侧始终存在亮度不均匀的情况、当镜头隔膜较小时尤其明显。 有关相关问题、请参阅“DLP670S:有关微镜倾斜角误差和屏幕上彩色条纹原因的问题。
      • 考虑到微镜在处于“打开“状态时向靠近长边的一侧倾斜、我们认为可以理解的是、此时屏幕短边上下的光照分布不均匀。 然而,左右灯光在长边方向的普遍不平衡一直是一个困扰我们很长一段时间的问题。
    2. 我们长时间没有将镜子保持在“关闭“状态(黑屏)。 DMD 主要用于形成相移黑白条纹。
    3. 在之前和后续的图片中,光点形状的变化仅仅是由于我们调整了激光聚焦,增加了光点的大小,形成了一个长水平光点。 这是为了使这种现象在拍照时更加明显。

    Zeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeb,

    感谢您的解释。  现在更清楚了。

    通过“小镜头膜片“,我假设你是一个小的数值孔径 (NA )/大的  f#。  小 NA 系统将使倾斜和像素拓扑学中的任何不均匀性非常明显。

    我 向您发送了一个朋友邀请、以便我们可以就此事与 DLP 光学团队进行电话会议。  您能否接受朋友的邀请?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、  

    这是一个伟大的高兴与你沟通和交流,以解决任何疑问. 为了有足够的时间进行友好的讨论、请先让我们的团队确认下一周的安排(因为我们可能是商务旅行)。 确认后、我们将与您的团队共同商定沟通时间。

    Zeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeb,

    我会向您发送一封电子邮件、以便我们可以私下安排。  我将标记此主题已完成。

    菲齐克斯