This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP472TE:用于 DLP472TE0FYW 的控制器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650TE, DLPA100, DLP651NE, DLP472TE, DLP471NE, DLP471TE, DLPC7540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1543159/dlp472te-controller-for-dlp472te0fyw

器件型号:DLP472TE
Thread 中讨论的其他器件:DLP651NEDLP471NEDLP471TE、DLP650TE、 DLPC7540、DLPA100

工具/软件:

您好、

我想仔细检查 DLPC7540 高分辨率控制器是否适用于 DLP472TE? 手册中仅提到:“为确保可靠运行、DLPC7540 控制器必须始终与 DLP471TE、DLP471NE、DLP650TE 或 DLP651NE DMD 配合使用“。  

除了 DLPC7540 显示控制器 DLPA100 之外、我们是否需要任何其他额外器件来确保 DLP472TE DMD 的全面运行?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您关注 DLPRegistered技术。  

    是的、DLPC7540 可与 DLP472TE DMD 配合使用。 DLP472TE DMD 与 DLP471TE 和 DLP650TE 共用同一个电路板设计。 您可以参考 DLPC7540EVM 板设计文件DLP471TEEVM 板设计文件。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们想知道是否需要 7540EVM 和 471TEEVM 才能运行? 或者 7540 控制器+ DLPA 100 + DLP472TE 是否足够? — 我们只需要简单的调幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    如果要使用 DLPC7540 + DLP472TE 组合、则不需要 DLP471TE DMD。 您是否会有适合此组合的设计板?

    此致、

    Lori