This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:是否有 Q 级器件或更宽的温度范围?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1, DLP2010NIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1532431/dlp2010nir-is-there-a-q-grade-device-or-wider-temperature-range

器件型号:DLP2010NIR
Thread 中讨论的其他器件:DLPC230-Q1

工具/软件:

你(们)好  

我的客户希望将其用于汽车应用。  

我可以检查 是否有 Q 级器件或具有更宽温度范围的器件?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我已将其分配给团队中的另一位成员、他们将对此有更好的了解。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    请问您的客户对哪些汽车应用有疑问吗?

    我们符合汽车标准的 DMD 提供 0.2“、0.3“、0.46“和 0.55“两种型号。 根据控制器芯片(如 DLPC230-Q1)、了解您的应用程序可能有助于确定哪种 DMD 更适合您。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    客户的应用是测量生物二烯二醇轿车的浓度。 该产品将被埋在 生物柴油中。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    我认为我们没有同样支持 NIR 的 DLP 汽车级产品。 当我在星期一上回到办公室时、让我和我的经理谈谈、因为我今天已经下班了。

    我研究了生物柴油是如何测量的、客户似乎将使用 FT-NIR 光谱法。 这就是为什么他们需要 DLP2010NIR DMD 的汽车 (Q1) 版本?

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    客户是否有任何更新?

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我研究了生物柴油的测量方法、客户似乎将使用 FT-NIR 光谱法。 这就是为什么他们需要 DLP2010NIR DMD 的汽车 (Q1) 版本?

    是的。 如果没有汽车级、则可以考虑非汽车级。 但温度范围符合–40°C ~ 125°C 的要求。

    这种产品将被埋在 生物柴油中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我们有解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    对不起,我上周因为国庆节而不在办公室。 请再给我一天答复。 今天我将与我的同事谈谈、看看我们是否有此类产品。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    我刚刚与我们的专家进行了面谈、被告知 TI 很可能没有替代器件。   但是、根据下面的链接、我认为我们没有任何 NIR DMD 可以超过 75°C。  我很抱歉。

    此处提供了指向 TINIR 系列 DLP (R) 产品列表的链接

    您可以通过此链接 在“按类别浏览“标题下访问所有 DLP (R) 产品、这也为您 提供了我们的汽车 Q 级产品

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    明白了、75°C 可能起作用。 另一个问题是、如果该装置 埋在 生物柴油中、会有什么风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    我必须与我的同事共同解决这个问题。 我会让他回到这个线程中、以便了解此 DMD 的工作原理。

    我能否获得客户计划如何实施的图像或方框图? 如果这是私人信息、请向我发送直接或私人消息。  客户是否计划使用 DMD 控制器将此 DMD 埋在生物柴油油内? 它们是使用柔性电缆还是其他 MCU 外设?

    如果只有 DMD 浸没、是否会通过长柔性电缆连接? 我不确定是否 存在最大长度限制、但也许我的同事可以回答。

    请告诉我们、以便我和我的同事知道如何继续。 谢谢!!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    只有 DMD 将在内部连接、并使用电缆连接到外部电路板。 这是工作吗?

    也可以  FT-NIR 技术分析 生物柴油材料的质量?

    抱歉、客户只是处于初始阶段、还没有方框图、只能分享他们的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    感谢您提供的信息、很抱歉稍后回复。 我通过星期一离开了星期五办公室。

    还可以 分析 FT-NIR 技术 生物柴油材料的质量吗?

    我无法回答这个问题、因为我没有生物柴油的经验。 通过粗略的搜索,它看起来有这方面的研究,但我不会是正确的人来确认这一点。 这可能是客户必须回答的问题。  

    对于 TI DLP (R) 产品、问题在于我们是否支持某些波长。 生物柴油中有哪些化合物? 这将决定客户需要了解的最长和最短波长、因此他们会询问 TI 我们的 DLP (R) 产品是否支持此波长范围。 TI 的另一个问题是给定 DMD 的 SNR 如何、因为这将有助于提高测量的准确性。

    这是  TI 的光谱分析培训视频。
    我们还 提供了更多有关使用 NIR 来确定材料属性的培训视频
    我还找到了 TI 批准的光学设计公司之一的链接。

    但是、我将返回我们的专家页面、不要使用上述链接进行过多的主题讨论。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我最大的问题是 DLP2010NIR 上的窗口封装。  模块是否完全封闭在密封模块中、不会将 DMD 直接暴露在柴油燃油中?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai :

    客户是否有任何更新?

    谢谢。此致、
    Michael Ly