This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC350:i'm 为 DLP350 查找闪存

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1540984/dlpc350-i-m-looking-for-flash-memory-for-dlp350

器件型号:DLPC350


工具/软件:

你好。

我目前正在使用 DLPC350(参考 TIDR157A)设计电路。

在我的设计中、我在使用闪存时遇到问题。

参考电路使用并行 NOR 闪存嵌入式存储器、但现在已停产。

我有两个问题:

  1. 是否可以使用 MT28EW128ABA1LJS-0SIT 作为替代?

  2. 对于串行 NOR 闪存嵌入式存储器(SPI 等)、它是否需要对嵌入式固件进行大量修改?“

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +添加问题
    为什么 tidr157a 使用两个记忆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SunHyun、

    我需要一两天的时间来探索这个。  该套件几乎肯定使用了两个芯片、因为这是设计时可用的芯片、需要两个芯片才能达到所需的存储容量。

    我想 Jack 问您是否在谈论  M29W128GL70N?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何替代产品都可以。 我想将两者合并为一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SungHyun、

    您希望将两者合并为一个、这意味着什么?  我假设您想要一个更大的闪存、可以通过单个闪存芯片实现。  对吧?

    Fiziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    当前结构占用大量空间。

    第一个目标是寻找替代产品。

    第二种方法是将两者合并为一个。 此时、最好将其实现为串行闪存。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SungHyun、

    您已建议的器件应该可以使用、但您需要确保参数匹配。

    就使用串行闪存而言、这需要新固件、但我们无法支持。

    Fiziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问这种可能性。
    如果更改为串行闪存、是否需要大量修改代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!SungHyun、

    我们的软件团队必须对这项工作进行量化。  由于 I/O 还需要重新定义、因此它可能还需要不仅仅进行代码修改。  这确实需要作出重大努力。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SungHyun、

    不用客气。   

    菲齐克斯