This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP780NEEVM:意外的垂直线问题

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM, DLP780NEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1538491/dlp780neevm-unexpected-vertical-line-issue

器件型号:DLP780NEEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC4430EVM

工具/软件:

您好、

我于 2024/07/05 为我的实验购买了 DLP780NEEVM 和 DLPC4430EVM(订单号:T05124676)

直到昨天才出现问题、但从昨天开始、我已经开始看到 DMD 上出现了垂直线。

研究可能的原因后、我在 TI E2E 设计支持论坛上找到了一些相关的讨论:
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1536501/dlp4710evm-lc-vertical-lines-artifacting?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=line#

似乎问题可能是由连接问题引起的、因此我尝试了以下故障排除步骤:

  1. 小心地卸下并重新连接带状电缆以及其他电缆(HDMI、USB 等)。

  2. 不使用任何电缆直接连接 EVM。

  3. 在另一天重新测试了设置。

遗憾的是、垂直线仍保留在 DMD 上。

我随附了一个文件、其中包含进一步详细解释问题的图片。

感谢您帮助解决此问题。
期待您的答复。

此致、
Jong Hwan

e2e.ti.com/.../Line-issue.pptxe2e.ti.com/.../HDR_2D00_169468_2D00_01-datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jong Hwan、

    很遗憾听到您对此有疑问! 非常感谢您提供照片和调查明细表。 如果您有另一个 DMD、则在更换时也会看到此情况吗? 或者、如果您有另一组 EVM、您是否尝试过交换电路板?

    是、DMD 上的垂直线表明 发送到 DMD 的 LVDS 信号存在信号完整性/输入问题。

    我建议您研究 FMC 连接器引脚并确保它们仍然完好无损。 可以在探测顶部/底部时对 DMD EVM 执行连续性测试。

    我很有信心 因为连接器/连接问题、这个问题会跟随 EVM 出现。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的详细支持。

    由于我没有另一个 EVM 可供测试、因此我尝试直接重新连接电路板、并在不使用带状电缆的情况下从引导加载程序重新启动。
    很遗憾、这未能解决问题。

    作为背景信息、我之前由于计算机连接问题而更换了 DLPC4430EVM。

    以下帖子详细说明了这种情况:
    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1399687/dlpc4430evm-connection-issue

    我现在有几个后续问题:

    1. 请告知如何执行导通性测试? 具体来说、我应该检查哪些测试点或引脚?

    2. 在上述情况下、我只更换了 DLPC4430EVM。 这是否会影响 DLP780NEEVM 的运行?

    3. 如果没有修复或重新配置等可行的解决方案、我是否需要替换所有 EVM?

    我期待着你的指导。

    此致、
    Jong Hwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jong、

    我们的道歉,但论坛关闭维护星期五 (7-11 ).  接下来的几天里,亚伦在度假。

    您当前的 EVM/EVM DMD 板是否按链接的主题中所示排列? 或者、控制器板和 DMD 板之间是否有 Samtec 延长电缆?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:

    感谢您的解释。

    为了澄清一下、我目前使用的 EVM 带有 Samtec 扩展电缆、如我的初始帖子(“Line Issue.pptx“)中所示。
    我也尝试在没有延长电缆的情况下直接连接它们、但仍会出现同样的问题。

    您是否碰巧知道此问题的任何其他可能的解决方案?

    期待您的答复。

    此致、
    Jong Hwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jong Hwan、

    您能否关闭系统并尝试重新安装 DMD? 请检查针脚是否笔直、没有弯曲。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我按照 4430EVM 用户指南中的说明配置了 DMD 设置、包括移除延长电缆并在平坦的表面上组装所有组件。 我还清洁了连接引脚、但问题仍然存在。

    此时、我怀疑问题可能与电路或某个部件有关。 您能否告知我应该检查哪些测试点以进一步检查该问题?

    此外、如果测试后问题仍未解决、我将考虑更换 EVM 板。 在这种情况下、您能否告诉我哪个电路板更有可能是根本原因、或者对系统运行更关键?

    感谢您的支持。

    此致、
    Jong Hwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jong Hwan、

    我建议您先更换 DMD EVM、然后再更换格式器板。

    我建议检查 LVDS 总线 C 和 D 高速差分对、并确保它们看起来完全相同。 例如 — 在 B18 [D_CN (0)]上放置一个探头、在 B19 [D_CP (0)]上放置另一个探头、确保它们同时切换、尽管它们应该彼此相反、然后移至 D_CN (1) 和 D_CP (1)。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的答复! 我已经审核了相关建议、似乎更换电路板是最佳选择。

    我想知道是否可以以稍微降低的价格购买替换产品或通过退回我们目前拥有的主板进行更换。 请检查此选项是否可用?

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    Jong Hwan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jong Hwan、

    我知道您希望更换此 EVM、但我需要回顾一下我之前没有询问过的一点。

    这些线路是否在不运行时停留在 DMD 上、或者仅在 DMD 运行时停留在 LCD 上?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您明确确认这一点!

    如前所述、仅当 4430EVM 连接到 780NEEVM 和 HDMI 且已打开电源时、才会显示这些行。

    (当 DMD 不工作时,没有任何线路。)

    如果您对此有任何其他信息、我非常感谢您的参与。

    此致、

    Jong Hwan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jong Hwan、

    感谢您确认此消息、我现在直接与您联系、请通过 E2E 接受我的连接。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    在继续 E2E 流程之前、如果我可以提出最后一个问题:如前所述、是否可以通过退回或更换我们当前拥有的电路板来获得折扣?

    此致、

    Jong Hwan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jong Hwan、

    您可以自由尝试提交 CPR 表格 、但在~90 天内发现和报告的问题外、通常不接受 EVM。 此外、不会为替换产品打折。 如果提交了故障分析申请、您应该会收到退回的款项、而且您是否可以免费再次购买。

    我正在与您一起寻找实际问题、并希望在必须订购更换产品之前解决问题。

    我将离线联系您、请接受我通过 E2E 发送的连接申请。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您发送编修。

    但是、我们使用 DMD 芯片的实验日程安排得很紧、因此如果可能、我希望得到及时的响应。

    如果可能、我想在本周内作出有关退货或维修的决定。 另外、如果维修不可行、我更愿意进行相应的操作并重新购买设备。

    此致、

    Jong Hwan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jong Hwan、

    如果没有时间进行额外的调试、我就无法提供太多资源。 此外、所看到的问题表明存在硬件问题、但该主板几乎一年没有出现问题、并表明可能存在用户 误操作(即安装误操作)。

    同样、我建议首先购买替换 DMD EVM(原因是 DMD EVM 上的 LVDS 信号存在更多潜在问题)、然后在问题未得到纠正时购买替换控制器板。

    此致、

    Aaron