This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:Discovery 4100 Explorer 在 Windows 11 启动时持续崩溃

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410, DLPLCR95EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1541909/dlplcrc410evm-discovery-4100-explorer-keeps-crashing-upon-startup-for-windows-11

器件型号:DLPLCRC410EVM
Thread 中讨论的其他器件:DLPC410DLPLCR95EVM

工具/软件:

您好:

我 在 Windows 11 PC 上打开 D4100 软件时遇到问题。 我已经下载了 x64 和 x86 版本、以及两个版本的 GUI 和相应的 Microsoft Visual Studio。 对于所有组合、软件将在屏幕上显示启动标识、短暂显示 GUI、然后立即关闭。 PC 清楚地识别 电路板、因为电路板上的 LED 的行为方式与手册中所述相同(正确的 LED 为绿色、一个 LED 闪烁)。 我还可以看到、PC 的设备管理器中已识别该设备。 我还确保在从 TI 网站安装 GUI v1 时更新驱动程序。 但是、我无法在 TI 网站上提供的 v2 GUI 中找到任何驱动程序、我想知道这是否是问题的一部分?  

请提供建议!

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lena、

    感谢您就此联系我们 — 我想您是 E2E 论坛上第一个询问 Microsoft W11 和 D4100 SW 兼容性的人。

    我不再是这方面的专家、但您是否确认您使用的是 32 位 Vcredist? 如果我的内存能正常使用、即使您的计算机是 64 位内存、也需要 32 位内存。 这是因为 GUI 是 32 位的。

    我将剩下的时间交给目前支持此器件及其 EVM 的另一位专家!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、x86 版本是 32 位、我还确认我使用的是 32 位 Vcredist。  

    谢谢、

    Lena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lena、

    让我联系我们的专家、看看他们是否能够在下周初获得初步答案。

    同时、如果您点击 V2 GUI、我可以在 EVM 页面上找到这个页面:

    这是否有助于找到 GUI 的 V2? 如果是、请测试 GUI 并告诉我们这样是否可以解决您的问题。 下面是一个  指向此页面的嵌入式链接。

    如果没有、请帮助我们提供重现问题的步骤列表。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly

    P.S.我忘记添加、但请另外清晰地拍下您的 EVM 的照片、并在您收到 EVM 时通知我们。 我们最好也了解您与 DLPC410 板配对的 DMD。 我们想检查您的跳线配置、因为这让我感到尴尬、因为我没有正确插入跳线、所以过去会让我头疼!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lena、

    让我联系我们的专家、看看他们是否能够在下周初获得初步答案。

    同时、如果您点击 V2 GUI、我可以在 EVM 页面上找到这个页面:

    这是否有助于找到 GUI 的 V2? 如果是、请测试 GUI 并告诉我们这样是否可以解决您的问题。 下面是一个  指向此页面的嵌入式链接。

    如果没有、请帮助我们提供重现问题的步骤列表。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly

    P.S.我忘记添加、但请另外清晰地拍下您的 EVM 的照片、并在您收到 EVM 时通知我们。 我们最好也了解您与 DLPC410 板配对的 DMD。 我们想检查您的跳线配置、因为这让我感到尴尬、因为我没有正确插入跳线、所以过去会让我头疼!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lena、

    是否有任何关于上面的嵌入式链接是否适用于您的更新? 那么、您当前 EVM 的图片呢? 我想看看您的配置、看看我们的团队是否能够重现您所面临的问题。 请尽快告知我们。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    以上链接对我不起作用。 这与我之前尝试使用的链接相同、软件会继续崩溃。  这是 EVM 的图片。

    它仅连接到 DLPLCR95EVM、 5V/6A 电源和 计算机。  

    谢谢、

    Lena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lena 下午好  

    请允许我在几天内深入研究这个查询、并尝试弄清楚 Windows 11 GUI 安装发生了什么情况。  

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lena、  

    我建议从 Microsoft 下载此版本的 Vcredist -> e2e.ti.com/.../vcredist_5F00_x86-2010.zip

    在我的经验 2010 版本似乎做了一个诀窍. 我们不能将它与原始程序一起分发、因为 Microsoft 重新分发许可证只允许我们提供程序本身编写的版本。

    在下载 2010 Vcredist 可执行文件之前、请首先 卸载 DLPC410 GUI 程序、然后 从 Microsoft 下载 2010 vcredist_x86.exe 文件(包含在此 E2E 主题中)。 安装 2010 vcredist_x86.exe 后、重新启动 PC 并再次尝试安装 DLPC410 GUI 程序。  

    希望这有所帮助!  

    谢谢、谨致问候、  

    Tristan Bottone