This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:电路板上的 LED 灯未恢复亮起

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1544876/dlpdlcr230npevm-the-leds-on-the-board-are-not-coming-back-on

器件型号:DLPDLCR230NPEVM


工具/软件:

您好的团队、

由于我启用了 LED、系统没有产生光。

在插入 EVM 之前、我通过在不启用 PI 控制的情况下启动系统来验证电源等。 因此、这不应该是问题所在。

我已经逐步介绍了运行电路板所需的每个设置。 IE 根据用户手册 dlpu103b 验证所有 GPIO 引脚均已正确设置。

我成功更新了系统上的固件、并且能够与不同的子组件通信。

我运行的是 Raspberry Pi OS(传统)Kernel 6.1 和 Debian 版本 11。  

我能够与电路板等进行通信、只需重新打开 LED 即可?  

欢迎您提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    由于我启用了 LED、系统没有产生光。

    LED 应自动亮起、不需要用户发送命令。 首次接收 EVM 并连接到电源时、LED 是否亮起?

    板上 HOST_IRQ 和 D_DONE LED 的状态是什么?

    此致、

    John