This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:DLPC3433 的建议 SPI 闪存存储器大小对于提供的固件文件来说太小。 我们可以缩减固件文件的大小吗?

Guru**** 2528350 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1548596/dlpc3433-recommended-spi-flash-memory-size-for-dlpc3433-is-too-small-for-the-supplied-firmware-file-can-we-reduce-the-size-of-the-firmware-file

器件型号:DLPC3433


工具/软件:

根据 DLPC3433 数据表的 表 7-6。 DLPC34xx 验证的 SPI 闪存器件选项建议的 SPI 1.8V 闪存器件为 4MB (0.5Mb) 和 8MB (1MB)。 但是、当我们从 TI DLP Pico 固件选择器下载固件文件时、文件为>1MB (0x15008)。 这不是 EVM b/c 问题、它使用 4MB 闪存 (W25Q32FVSSIG)。

当我们尝试 按照表 7-6 的建议对使用 MX25U8033 (1MB) 的定制电路板进行编程时、该文件不适合。

是否有办法减少固件文件、使其适合推荐的 SPI 闪存器件?