This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010LC:NIR 模型支持

Guru**** 2529060 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1545680/dlp3010lc-nir-model-support

器件型号:DLP3010LC
主题中讨论的其他器件: DLP3010

工具/软件:

您好:

我的客户对 DLP3010LC 有以下查询:

问题 1:  DLP310LC DMD 是否有 NIR 模型?  如果是、请提供吗?

问题 2:  如果不是、是否可以在 NIR 中提供 DMD 窗口的 AR 涂层区域?

问题 3  如果 Q1 和 Q2 都无法实现、您能告诉我们 DLP3010LC DMD 在 850nm 波长下的窗口透射率值是多少?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    您问:

    问题 1:  DLP310LC DMD 是否有 NIR 模型?  如果是、请提供吗?

    TI 遗憾地通知您、DLP3010 没有 NIR 版本。

    问题 2:  如果不是、是否可以在 NIR 中提供 DMD 窗口的 AR 涂层区域?

    我不知道这个问题的意思是什么。  您能解释一下吗?

    问题 3  如果 Q1 和 Q2 都无法实现、您能告诉我们 DLP3010LC DMD 在 850nm 波长下的窗口透射率值是多少?

    信息可在以下应用手册中找到:  https://www.ti.com/lit/an/dlpa031e/dlpa031e.pdf 

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fizix:

    感谢您的答复。

    以下是客户的回应。

    我不确定这个问题的含义。  您能解释一下更多吗?

    我正在询问适用于 DLP3010LC 并扩展到近红外区域的 Windows AR 涂层的可用性。 我想知道这是否可作为订购选项使用。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    我们不为 DLP3010LC DMD 提供 NIR 选项。  我也不知道有计划在不久的将来这样做。

    菲齐克斯