This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:DLPLCRC410EVM 的输入功耗

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1550029/dlplcrc410evm-input-power-of-the-dlplcrc410evm

器件型号:DLPLCRC410EVM


工具/软件:

DLPLCRC410EVM 的用户指南指出、J12 和 J18 的输入电压最大为 30W。 如果我使用一个提供 31W 功率并通过 J12 输入的 5V 6.2A 交流适配器、器件是否仍会运行? 是否会造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hori-San、

    我认为这里有一个误解。  重要的是电压 (5V)。  如果负载拉动很大、适配器可以提供相应的电流。  EVM 只会消耗它需要的电流量。

    在正常运行期间、DLPLCRC410EVM 消耗的电流小于 4A、但在初始化期间、它可能会拉至 5A 以上。  因此建议使用最小 6A 的电流。

    菲齐克斯