This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:RGB 碎片 — 每帧多个 RGB 周期

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1545465/dlpc3433-rgb-fragmentation---multiple-rgb-cycles-per-frame

器件型号:DLPC3433


工具/软件:

我们有一个系统通过 MIPI DSI 以 60fps 的 1280x720 流式传输至 DLPC3433、并注意到一些意外情况。  

LED 选通 LED_SEL[1:0]显示每帧通过 RGB 循环四次。  这是具有 60fps 流式传输的 LED_SEL[1:0]的图像:

当我们只向显示屏发送红色图像时、我们会看到高速摄像头显示画面有多个闪烁。 进一步暗示每单位帧有多个 RGB 周期。

我们期望 DMD 每帧通过 RGB 仅循环一次。 即、60Hz =每帧 16.7ms、大约 5ms 红色、5ms 绿色、5ms 蓝色或类似的频率。 相反、如果我们选择 LED_SEL、则会看到大约为 1ms 的红色、1ms 的绿色、1ms 的蓝色、然后 重复 4 次。 通常这并不重要、但在我们的应用中、我们可能要求每帧只对 RGB 通道循环一次。 我们对最小脉冲导通和关断持续时间有严格的要求。  

两个问题:

我的发现是否与 DLPC3433 的预期行为一致?

我们是否可以通过任何方法在末端更改此设置、或者是否可以更改 DLPC3433 FW 以适应这种情况? 例如、 对于 60Hz、尽可能接近 5.5ms 红色、5.5ms 绿色、5.5ms 蓝色  

谢谢你