This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:DLPC3470

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLP3010EVM-LC, DLPC3478, DLPDLC-GUI, DLPC-API

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1548507/dlpc3470-dlpc3470

部件号:DLPC3470
Thread 中讨论的其他部分: DLP3010EVM-LCDLPC3478DLPDLC-GUI

工具/软件:

您好、

我们在一段时间前购买了这款设备、一位使用这款设备的人已经离开了、现在我正在使用这款设备。 您能和我共享软件或控制器件吗? 也可以使用 python 控制此器件吗? 我建立了一个设置,我需要它控制一切由我的 pyhton 基于软件.

此致、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    DLPC3470 产品页面有一个 “Software Development“选项卡 、您可以开始浏览此选项卡。

    遗憾的是、我们没有使用基于 python 的接口、但我们提供了一个 API(应用程序编程接口)、它是一个提供基本软件部分的 C 语言例程集合。 您需要将代码集成到您自己的解决方案中。

    我强烈建议您使用 EVM 以及我们提供的 GUI、现在只有 DLP3010EVM-LC 可用[DLPC3478 控制器。  如果您熟悉软件编程人员指南并遵循编程序列,这不是必需的 — 请参阅第 3.1.1.1 节和更改工作模式所需的不同“写入“命令 — 但您可以在 EVM GUI 的“调试“选项卡中参考命令日志。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    您发送的链接未激活、无法下载应用程序。 请发送新邮件吗?

    谢谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    您发送的链接未激活、无法下载应用程序。 请发送新邮件吗?

    谢谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这是 此处的 API 链接

    您仍需要拥有一个有效账户、并填写 美国出口许可表单。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我已经安装了这个,但软件没有显示自己。 我是否应该下载 DLPDLC-GUI—DLPRegistered显示和光控制 EVM GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能指导我如何操作吗?   美国出口批准表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

     用于 DLPC34xx 芯片组的 DLPC-API(应用程序编程接口)软件  在其各自的产品页面下具有用户指南。 本指南将指导您如何安装、但您需要填写美国出口许可表、以确定预计将该软件用于哪些最终产品。

    填写表单后、您应该会收到一条消息/链接来下载该软件、否则它应该会自动开始安装。

    本指南将指导您通过这一点。 我认为在安装 API 后这个线程是闭合的、因为同样、这 是一个提供基本软件部分的 C 语言例程集合。 以后、您将需要将代码集成到您自己的解决方案中。 同样、我建议参考 DLPC3470 和 DLPC3478 软件编程人员指南

    此致、

    Aaron