This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900REF-SW:笔记本电脑不连接到多个 DLP上 的 SFW、但其他笔记本电脑连接正常

Guru**** 2530160 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FLQ, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1548079/dlpc900ref-sw-laptop-does-not-connect-to-the-sfw-on-multiple-dlps-but-other-laptops-connect-just-fine

器件型号:DLPC900REF-SW
主题中讨论的其他器件:DLP6500FLQDLPC900

工具/软件:

我的实验室有一些 Windows 11 笔记本电脑和 DLP,我可以连接到所有的 DLP,除了一个笔记本电脑. 这款笔记本电脑用于操作 DLP6500FLQ、并且工作正常、直到几周前它刚刚停止连接。 我已经尝试重新下载 SFW 和驱动程序、将 DLP 保持在引导加载程序模式、并以管理员模式运行程序、但这些都没有任何区别。 该器件确实会显示在设备管理器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar、

    请告诉我们您正在使用的固件版本和 GUI 版本。  这听起来闪存映像已损坏。  根据版本的不同、说明略有不同。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 版本:5.3
    固件版本:5.0.1
    固件标签:DLPR900PROM-6500-v5.0-OOB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿马尔再次您好、

    然后才能处理得太远。  GUI 5.3 与 FW 5.0.1 不兼容。  您需要将固件升级到 6.3 或加载更早的 GUI。  我认为 4.0 适用于 FW 5.0.x  请查找 DLPR900PROM_6.3。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fizix、

    我将更新 FW、但 FW 版本是使用与 DLP 配合使用的笔记本电脑购买的、因此我不确定您的意思是不兼容。

    Ammar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar、

    我的意思是 GUI 5.3 仅支持 FW6.3 FW 5.0.x 需要 GUI 4.0.x

    请在 TI.com 上查找最新版本的固件。   

    转到此页面:  https://www.ti.com/tool/DLPR900 并向下滚动到  DLPR900PROM—DLPC900 配置和支持固件。

    然后单击链接:  dr-download.ti.com/.../DLPR900PROM-6.3.0-windows-installer.exe  ,其标记为 —  DLPR900PROM-6.3.0-windows-installer.exe  — 8112 K

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fizix、


    我已通过完整的映像下载将固件更新至 6.3.0、而没有跳过引导加载程序。 我还有同样的问题。 另一个可能相关的问题是设备管理器中设备的“事件“下的说明显示“设备设置未迁移“、即使在删除 和重新安装驱动程序后也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿马尔再次您好、

    在这种情况下、请完全卸载 DLPC900 和 GUI 软件的器件驱动程序。  甚至删除 C:\GUI-DLP 下的 Texas Instruments 目录(如果您的系统驱动器是 C)。  在我的计算机上、它是  C:\DLPC900REF-DLP\DLPC900REF-SW-5.3.0 Texas Instruments

    然后重新安装。  如果出现错误、请再次尝试清除并安装 Microsoft 的 vcredist2010。  另请检查您的其他 WIn11 系统是否为同一版本(即 25H1)。

    菲齐克斯