This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:DLPC410 SPI 闪存编程文件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1544664/dlplcrc410evm-dlpc410-spi-flash-programming-files

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题: DLPC410 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我在使用 DLPLCRC410EVM 时遇到问题。 根据审核常见问题解答(【常见问题解答】DLPLCRC410EVM:调试常见问题解答 — DLP 产品论坛 — DLPRegistered︎ 产品 — TI E2E 支持论坛)、很可能的问题似乎是损坏的 PROM(D17 为绿色、D2 为红色)。  

要重新安装固件、按照第 4 节的建议 、我需要 DLPC410 SPI 闪存 MCS 和位文件。 但是、该部分中提供的链接似乎已失效。

在哪里可以访问这些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Ultan Daly 

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我已将其分配给我们团队的一位专家、他将能够授予您使用 DLPLCRC410EVM 上 SPI PROM 的文档(固件和编程说明)的访问权限。 他应该很快就会回来。  

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ultan、

    您应该会收到一封电子邮件、授予对文件所在区域的访问权限。   

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ultan、

    欢迎您!

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的请求、您是否也可以向我发送一份固件文件副本? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    您将很快收到一封电子邮件。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke Lin、

    感谢您让我们知道。

    菲齐克斯