This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TEEVM:无法找到 DLP7540 和 DLP471TE 固件、我只能找到 DLP472TE 固件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1548584/dlp471teevm-dlp7540-and-dlp471te-firmware-cannot-be-found-i-can-only-find-dlp472te-firmware

器件型号:DLP471TEEVM
Thread 中讨论的其他器件:DLP471TE

工具/软件:

你(们)好

我有一个 DLP7540 和 DLP471TE。


根据用户指南、DLP7540 可以使用 DLP471TE 固件以 4K 分辨率运行。


但是、我找不到 DLP471TE 固件。

固件文件链接位于:

https://www.ti.com/tool/DLPC7540EVM#order-start-development

仅包含 DLP472 固件。  我已尝试将其刷写到 DLP7540、但无法让 DLP471TE 做出响应。