This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:申请为 DLP4710A + DLPC3439 提供线性去伽马曲线固件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1539637/dlp4710-requesting-linear-de-gamma-curve-firmware-for-dlp4710a-dlpc3439

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件:DLPC3439DLPA3000

工具/软件:

您好、
目前、我们正在基于 EVM 的定制 PCB 上使用 TI 固件下载工具 FWSel_DLPC3439_DLPA3000_AC_PM2_i2c0x36_v7p7p1.img 的官方固件。

我们能否利用这个具有线性去伽马曲线的图像来测试我们在光域中面临的一个特定问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好 Ramachandiran Aynkaran ,

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛!  您的问题似乎已分配到不同的团队、但我们团队的专家将审核该问题、并会尽快回复您。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    DLP LightCrafter Display GUI 没有更改去伽马曲线的命令、我们需要创建默认使用线性去伽马曲线的固件映像文件、然后您可以将图像文件重新编程到定制电路板中并对其进行测试。  

    您能接受我朋友的请求吗?我可以在那里为您提供支持吗?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我 知道您需要创建新固件。

    我已接受您的朋友请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您接受朋友的请求。 我将在私人消息中与您联系、并与您共享自定义固件映像文件。 请允许我在某段时间内进行研究、并将在下周证明支持。

    谢谢、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我已在私人消息中使用线性去伽玛校正曲线共享固件图像文件。 请与之核对。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Lori Wang、

    我会尝试更新结果。