This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:支持 MIPI DSI 和外部图形流模式或更多控制 DLPC3433 占空比的 DLP

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1551008/dlpc3433-dlps-that-support-mipi-dsi-and-external-pattern-streaming-mode-or-more-control-over-dlpc3433-duty

器件型号:DLPC3433
Thread 中讨论的其他器件:DLPC3478

工具/软件:

您好:

我们的应用需要我们控制 DMD R/G/B 连续导通时间。 在视频模式下、似乎当前 DLP3433 将一个帧拆分为四个子帧。 例如 RGBRGBRGBRGB
是否有办法使它只是一个单帧 RGB 或将颜色通道分组 RRRRGGGGBBB?  

或者、是否有任何 DLP支持 采用 DSI 的外部图形流模式? 使用 DSI 并联 RGB 转换器将产生几百 mW 的功耗、对于我们的可穿戴应用、最好避免这种情况。  
根据我的理解、DLPC3478 目前不支持 DSI

此致、

Marat