主题中讨论的其他器件:DLPC350
工具/软件:
您好、
还有几个问题。
DMD_DCLK 最小布线间距是否必须为 0.03 英寸?
在某些模块中、它似乎有所不同。
2. DMD 接口的柔性电缆长度有什么指导?
在数据表中、其尺寸必须为 63~75mm、并且需要补偿 DLPC350 偏斜和 DMD 电缆
3.客户 采用 0.1mm,Cleareance 0.1mm,带接地过孔,用于每条布线的长度。
它是否需要在没有过孔的情况下获得每个布线的最佳长度?
4.现在 M29DW128GL70N 已停产。 您能推荐替代器件吗?
在 tidr157a 中#unit 为 2。 用户可以将其更改为 1 吗?
如果用户将其更改为序列类型、他们是否需要大量时间来更改 f/w?
谢谢。