This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:通过 PWM 控制 TPS54620 LED

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1551500/tps54620-tps54620-led-control-by-pwm

器件型号:TPS54620


工具/软件:

尊敬的先生:

我使用此演示文件来 控制激光 LED、我想知道应该使用的 LED_PWM 频率是多少? 1K 或 10kHz? 谢谢。