Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR70EVM, DLPLCRC410EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCRC410EVM主题中讨论的其他器件:DLPLCR70EVM、
工具/软件:
您好 TI 支持团队:
请仔细查看以下客户的问题并提供建议吗? 谢谢。
每位客户:
大家好、我正在使用 DLPLCRC410EVM + DLPLCR70EVM 设置并尝试通过显示图案 D4100 Explorer GUI 、但我一直收到以下错误消息:
“未连接 Discovery 4100 “
以下是我已经确认的内容:
USB 驱动程序 : “Device Manager(设备管理器)“→“Universal Serial Bus Controllers(通用串行总线控制器)“下正确显示“TI D4100 Explorer“。
- 注意事项 :控制器板上的 D16 和 D17 指示灯是 绿色 。
- SW1 DIP 开关 :交换机 1 设置为 亮起 (USB 已启用)。
- DDC41.ocx :成功通过注册
regsvr32、并放置在中SysWOW64。 - GUI :以管理员身份运行。

您能告诉我为什么会出现这个问题、我该如何解决这个问题吗? 谢谢!
此致、
Dan Lee