This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030Q1EVM:开发资源申请

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023, DLP3030Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1552239/dlp3030q1evm-development-resources-request

器件型号:DLP3030Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28023

工具/软件:

您好:

如何获取与 DLP3030Q1EVM 相关的 TMS320F28023 和 DLPC120 最新版本的完整编程项目或固件、以及 DLPC120 Automotive Control Program 的最新完整版本?

坦克的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、安静、

    感谢您与我们联系。 您可以分享您的“myTI “账户 ID 吗?
    如果需要、您可以通过私人消息发送它。

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aishwarya、

    我已通过私人消息发送给您。

    此致、

    安静

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安静、

    已提供访问权限。 您将在 30 分钟内收到包含安全网页链接的电子邮件通知。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aishwarya、

    我已收到安全网页链接。 谢谢你。

    我只使用了 DLPC120 Automotive Control Program Lite(版本 1.3.1.41)。 您能帮助我获取 DLPC120 Automotive Control Program 的完整版本吗?

    此致、

    安静

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安静、

    您会收到两个链接。 可以将它用于 ACP 的完整版本 —  https://software-dl.ti.com/secure/software/dlp_auto/DLPC120-Headlight-Control-Program/Auto-DLPC120-Headlight-Control-Program.html

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya