This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000UV:DLP 产品&'Bake Resistance

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000UV, DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1551235/dlp7000uv-dlp-products-bake-resistance

器件型号:DLP7000UV
Thread 中讨论的其他器件: DLP9000

工具/软件:

尊敬的 Sirs。

我的客户在 24 小时 120 度的条件下烘烤 DLP 产品 (DLP9000XUVFLS)。

基本上、DLP 产品无法进行烘烤(未指定 MSL 等级)、但仍然可以使用吗?

谨致问候。

Kanakogi/TED/TI 分销商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kanakogi-San、

    感谢您通过 E2E 联系我们、我将把这个问题分配给我团队的另一位成员、他们很快会与您联系。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kanakogi-San、

    如果在开始和结束时缓慢斜升、则可能不会损坏器件、但没有官方人员。  他们只能尝试运行它来查看。

    另外、也有一些混淆、该线程标记为 DLP7000UV、但随后列出 DLP9000XUVFLS。  DLP7000UV 是否不正确?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的菲齐克斯 — 桑。

    请您回复。

    了解您的评论。

    另外、很抱歉、大家困惑、这个主题是 DLP7000UV、因为 DLP9000 系列无法从器件列表中选择。

    谨致问候。

    金木刚/TED