This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:无法显示 DLPC230。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1552909/dlpc230-q1-dlpc230-cannot-display

器件型号:DLPC230-Q1


工具/软件:

您好、

   SoC MIPI DSI TX 至 TI941 的像素时钟输出为 46.3MHz。 TI941 生成内部时序参数 HACT=1152、VACT=576、HBP=20、HPW=20、HFP=105、 可以显示 VBP= 3、VPW=5、VFP=7 和 DLP230。 但是、当切换到 SoC 输出相同的时序时、DLP230 将无法显示。


  根据文件“snla132g.pdf",“,有效分辨率为 1152*576。 当连接到天马屏幕(型号:TM070JDHP08)时、在 SoC 和串行器/解串器配置相同的情况下、屏幕也可以正常显示。 您能否解释一下 DLP230 无法显示的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值、

    DLPC230 必须具有规范中定义的确切时序。  如果不满足时序、则 DLPC230 将假定源已损坏并进入黑色测试模式。   您是否已验证时序是否在数据表中此处所示的规格范围内?  请参阅此处的第 5.15 节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc230-q1.pdf 

    谢谢、
    Jason