This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:在内部图形投影模式下使用 GUI 应用程序硬件触发 DLP3010EVM-LC

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1535848/dlp3010evm-lc-hardware-triggering-dlp3010evm-lc-using-gui-application-in-internal-pattern-projection-mode

器件型号:DLP3010EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件:DLPC3478

工具/软件:

您好、

我正在尝试投影闪存中存储的内部图形。 自由运行模式工作正常、所有模式都在投影中。 启用时的位移 触发输入 模式并在上应用从函数发生器生成的触发脉冲 J4 连接器的 PIN-5 3DR 输入 、模式未被投影。

我尝试了频率、振幅 (3.3V 和 5V)、方波、占空比变化的脉冲波的组合、仍然没有图案被投影。 请帮助解决此问题。

此致、

Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basith:

    我已经将其分配给了一位熟悉此 EVM 的团队成员。 我对此不太了解、但 我在产品页面中找到的用户指南指出必须安装跳线(不包含在 EVM 包装列表中)。 如果您没有通常用于这些目的的分流跳线、 通常可以改用插座到插座 Dupont 导线。

    请让我的团队成员有更多的时间回复(可能是下周)、因为美国在 7 月 4 日有一个国庆节、而有些人已经休假了。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我已经在 J11 连接器的引脚 2 和引脚 3 之间连接了跳线、也类似地在 J3 连接器的引脚 2 和引脚 3 之间连接了跳线、如用户指南中所述。 为了更清晰、我附上了屏幕截图。

    感谢您的回复和 7 月 4 日快乐! 祝你有一个快乐的独立日。

    此致、

    Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    感谢您对此的更新。  我认为我们的专家应该在今天回到办公室。

    感谢您发送编修。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Basith、

    我对延迟深表歉意、这里有一些信号混合、直到今天我才真正收到有关该主题的通知。

    似乎您已进行硬件调整以利用 DLPC3478 控制器的触发输入功能、但尚未启用“图形就绪“信号。

    在 DLPC3478 数据表 的第 7.3.2.2.2 节  “触发输入模式“中、您可以看到使用外部触发器时的时序基准图表。

    如果您没有主动监测 Pattern Ready 活动高电平波形(使用示波器信号)、我建议您最好获得由示波器提供的频率、该频率不小于您的图形/帧速率 (1/xHz)+ 3ms。 这将提供完成“加载“所需的额外时间。 我强烈建议启动更长的时间、然后拨回。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我已启用“Pattern Ready“并将其设置为“Active High“、并 在示波器中以自由运行模式 (禁用触发输入)和触发输入模式(启用触发输入并设置为高电平有效)对其进行监控。 输出图像附在下面。

    1.自由运行模式: 黄线表示图形就绪信号(引脚 3)、蓝线表示投影仪的触发输出 2 信号(引脚 4)   

    从第一个图像中、 由于图形就绪信号在最后一个图形触发输出信号之前变为低电平、因此触发输出脉冲是否存在任何问题

    2.触发器进入模式: 黄线 表示图形就绪信号(引脚 3)、蓝线表示提供给投影仪(引脚 5)的触发输入信号   

    从第二个图像开始、由于图形就绪信号为高电平、投影仪已准备好接收触发脉冲。 即使提供电压为 3.3V 的触发脉冲、投影仪也不会投影图形。  我在点击按钮时手动生成了触发脉冲、还使用了函数发生器。

    我应该对模式时序进行哪些更改?

    此致、

    Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Basith、

    #1 自由运行模式:首先、在自由运行模式下、没有“图形就绪“。 未使用内部图形的功能。 其次、图形就绪和触发输出 2 是互斥的输出。  也就是说、“图形就绪“表示控制器已准备好接受外部触发信号、而“触发输出 2“表示单个图形触发、并在图形曝光期间配置为有效(高电平/低电平)。

    #2 触发输入模式:从第二个初始图像中、当您的图案就绪仍被禁用时、选择为“低电平有效“、如果 Pattern Ready 为“高电平“、则表示它尚未准备好接受触发输入信号。 根据您的照片、您至少有 3 个图案集、定义为 25ms(曝光前)、100ms(曝光后)和 6ms(曝光后)+ 3ms(加载时间)、总共为 134ms 或~7.5Hz。

    我无法确定加载的图形类型、但您应该通过 固件选择器工具参考正在运行的 DLPC3478 软件的最新版本说明(应为 v9.2)。 您应确保处于定义的曝光时间类型/曝光时间范围组合之内。

    您还将在 表格底部看到 “较长的曝光时间将降低计时精度、并且行为不能得到保证。“ 此外、  还请注意、“每个图形集开始时的额外可变延迟~3000us “、正如我在 3ms 缓冲区之前提到的“加载时间“。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    请查看随附的说明我们当前设置的文档、包括布线和模式的时序详细信息。

    我尝试使用另一个相同模型的投影仪、并更改了图形曝光时间以及触发脉冲频率和占空比。 发现投影图案失真。  

    需要帮助来设置图形的预曝光时间、曝光时间以及触发脉冲所需的频率和占空比。

    e2e.ti.com/.../Wiring-connections-done-for-Hardware-triggering-TI-DLP-3010-EVM.pdf

    e2e.ti.com/.../1000353292.mp4

    此致、

    Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdul、

    很抱歉、论坛因维护星期五 (7-11) 而关闭。  接下来的几天里、Aaron 正在度假。

    请让我看看你提供了什么,明天回来给你。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Basith、

    您的问题:

    1,触发输入脉冲的预期电压范围 — DLPC3478 引脚 N6 (3DR) 为 1.8V、2.5V 或 3.3V 的任意电压。 在 DLPC3478 数据表中、 表 5-10:I/O 类型下 标定义显示、对于此所选引脚的 I/O 下标 (11)、电源基准为 Vcc_INTF。 如果您遵循我们的 EVM、则将其设置为 3.3V。

    2.您应利用同一曝光时间序列范围内的时间。

    3.我已经检查了我的 EVM 和你的时序是好的时序。 我没有使用触发输入函数。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品应用团队大家好、

    主题: 申请退货/更换指导–DLP3010-LC EVM

    继我们之前的讨论之后、我们对中的投影仪进行了测试 内部触发模式 、但未能按预期运行。 然后、我使用我们购买的第一款 DLP3010-LC EVM 对相同的设置进行了测试、它运行良好。 这证实了问题在于投影仪装置本身。

    此外、我们发现相同光源引擎的另一个问题:通过 HDMI 流式传输任何内容时、投影仪会显示一个明显的问题 绿色色调 通常更加均匀。

    请告知退回或更换此装置的流程。 购买大约是在四个月前完成的、我附上了发票供您参考。

    e2e.ti.com/.../Invoice.pdf

    此致

    Abdul Basith

    CDAC Trivandrum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    请从此处的主网页 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 查看我们的“客户故障分析“网站

    此致、

    Aaron