This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:DLPNIRNANO 程序查询

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1553282/dlpnirnanoevm-dlpnirnano-program-inquiries

器件型号:DLPNIRNANOEVM


工具/软件:

您好、TI 技术工程师阅读 TI 提供的关于 DLPNIRNANO 的计划时、我想查阅以下问题

1)在色谱柱扫描中,228 种图案 3.76像素依次扫描, 228 种图案是如何产生的约?μ m

2)为什么不能扫描单个像素列、即 800 列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chenglq、

    这些图形在 TIVA 中生成。  步长比像素宽度更复杂一点。  波长大小在 DMD 中会发生变化、因此每列扫描的像素数会发生变化。  这是在算法中确定的。

    我不记得限制是什么、但您可以使用更多列定义扫描。

    菲齐克斯