主题中讨论的其他器件: DLPC410、 DLPLCR70EVM
工具/软件:
您好、
我已经使用 DLP 4100 DLL API 编写了一个 Python 脚本、 通过调用 program_fpga 方法将自定义.bin 文件上传到 DLPLCRC410EVM 板。 但是、器件会返回“0",“,这、这表示上传不成功。 我已尝试诊断此问题的原因。 即使我尝试上传默认的 D4100_GUI_FPGA.bin 文件(GUI 正在使用的.bin 文件)、也会发生这种情况。 Discover 41000 Explorer GUI 工作正常、因此这似乎是我的代码或我如何设置依赖项的问题。
调用 GetNumDev 返回“1",“,这、这表明检测到设备(否则将返回“-1")–1),“,但、但检查有关 USB 连接的信息的方法 (GetFirmwareRev 和 GetDriverRev) 都返回“-1"。–1。</s>“
我还注意到、某些方法(例如更改 TPGE 状态)只有在打开 Discovery 4100 Explorer GUI 时才能成功调用。 DLL 版本为 2.1、DLPC410 版本为 7、APPSFPGA 代码版本为 13.3.2。