This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DLPC900REF5.3.0:FlashProgrammer 并排错误

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1551408/dlpc900-dlpc900ref-5-3-0-flashprogrammer-side-by-side-error

器件型号:DLPC900


工具/软件:

 DLPC900REFSW-5.3.0 中包含的 FlashProgrammer 无法在我的计算机上启动  、尽管在 2025 年 3 月之前运行正常、可能是由于最近的 Windows 更新。 我的计算机现在运行 Windows 10  与最新的更新,我们的 IT 部门已经尝试重新安装不同版本的  C++可再分发,但 不幸的是没有运气。 下面是 错误消息和我的计算机规格的屏幕截图:  

====

Windows 10 商业版
版本 22H2
OS Build 19045.6093
体验 Windows 功能体验包 1000.19062.1000.0

====

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hongtao、

    很遗憾看到您使用此工具时遇到问题。 我最近也遇到了这个工具的问题、并向我的团队提出了这个问题。

    我能够通过以管理员模式运行来解决此问题、但您是否已尝试先重新安装 5.3.0 软件包?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hongtao、

    似乎  用户也有同样的问题、并且可以通过安装 Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable(可在此处找到)来恢复

    我们将查看是否可以更新 下一个维护版本的工具。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aaron 和 Aishwarya

    感谢您的答复。 以管理员模式运行并安装 C++ 2005 Service Pack 1 尚未解决此问题。 我还可以尝试哪些其他操作?

    此致

    洪涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hongtao、

    安装此 Service Pack 后是否执行了完全关闭和重新启动?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix

    是的、我做到了。

    此致

    洪涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!洪涛

    请卸载 GUI 5.3.x、重新启动、然后再次安装 Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable。

    再次重新启动一次、然后重新安装 GUI 5.3.x

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix

    感谢您的 答复。 我按照您的说明重新安装 DLPC900REFSW-5.3.0、很遗憾、这没有解决问题。  

    此致

    洪涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hongtao、

    您是否可以访问可以安装 GUI 的其他计算机? 当前的配置问题似乎存在、我认为解决该问题的努力可能耗时太多。

    编程完成后、您不应该再次真正需要它。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix

    我尝试了三台计算机,但 不幸的是没有运气。  

    此致

    洪涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hongtao、

    您是否说您在所有三台计算机上都收到了相同的错误?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix

    是的、所有三台计算机都显示与前面屏幕截图中所示相同的错误消息。  

    此致

    洪涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix

    我们能否拥有 您的 闪存编程器的源代码? 我们可以签订 NDA。

    此致、

    洪涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪涛

    TI 不 共享此相关的源代码。  我需要咨询我们的软件团队。  从您的描述中,我假定所有尝试的计算机在原始和配置上基本相同。

    请 尝试此序列。  卸载 GUI (5.3) 和  Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable、然后重新引导。    以管理员身份运行 Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable 并重新引导。  然后再次安装 GUI 5.3 并重新启动。  然后查看 JTAG 实用程序是否仍然显示错误。  

    当程序员应用程序无法找到其正在查找的正确重新分发文件时,就会发生这种情况。

    我很抱歉这个问题。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hongtao、

    您能否在您的系统上运行以下操作? 它将告诉您缺少的依赖关系。

    1. 在命令提示符 (Admin) 中运行此命令:  sxstrace.exe trace -logfile:sxstrace.etl
    2. 启动 FlashProgramr.exe(使其失败)。
    3. 然后停止跟踪:  sxstrace.exe 停止跟踪
    4. 解析日志: sxstrace.exe 解析-logfile:sxstrace.eTL -outfile:sxstrace.txt
    5. 打开 sxstrace.txt—它将告诉您确切缺少 DLL/运行时。

    如果您可以安装/修复丢失的文件、请告知我们。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fixiz 和 Alshwarya

    感谢您的意见。  我刚刚 通过安装 Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 可再发行 32 位版本而不是 64 位版本来解决此问题。 即使 在 安装 DLPC900REFSW-5.3.0 后、也可以安装 32 位版本。  

    我还尝试安装 C++ 2015-2022 32 位、但这没有解决这个问题。

    我 在上一次答复中没有尝试过 Alshwarya 的建议。  

    非常感谢您的大力支持。

    此致

    洪涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪涛

    感谢您让我们知道。  是的、它必须是 2005 版本、而不是 2015 版本、因为这就是 GUI 的编写版本。  使用 32 位版本与 64 位版本是一个很好的主题。

    菲齐克斯