This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620S-Q1:可承受的最大光通量值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4620S-Q1, DLP4621-Q1, DLP5530S-Q1, DLP5532-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1554299/dlp4620s-q1-maximum-luminous-flux-value-that-can-be-tolerated

部件号:DLP4620S-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DLP4621-Q1DLP5532-Q1

工具/软件:

你好、团队

我想向我的客户 LCE 提出问题

您能否帮助确认 DLP4620S-Q1、DLP4621-Q1、DLP5530S-Q1 和 DLP5532-Q1 在均匀照明和充分利用工作区域的条件下能够承受的最大光通量? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    到目前为止、我们尚未考虑 DLP4620S-Q1 的此规格、因为应用低于 2000 流明、这些应用都不会影响该技术所理解的最大磁通密度。

    您的目标应用是什么?  您认为需要高于 20W/cm2 的高通量密度水平吗?

    Jason