This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531-Q1:DLPC230-Q1 Control Program 下载

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP5531-Q1, DLPC230-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1555392/dlp5531-q1-dlpc230-q1-control-program-download

器件型号:DLP5531-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DLPC230-Q1

工具/软件:

尊敬的:

如何下载 DLPC230-Q1 Control Program。 我需要使用软件来控制 DLP5531-Q1 电子评估模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeyu Wang、

    请分享您的“myTI 账户“ ID。 我将允许您下载 ACP 的扩展版本。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:
    这是我的“myTI 账户“ ID: zeyu.wang@faway-hella.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeyu Wang、

    我为您提供了访问两个 mySecure 网页的账户。 您将在 30 分钟左右后收到一封电子邮件通知、其中包含链接。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya