Other Parts Discussed in Thread: DLP5500, DLP650LNIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP5500Thread 中讨论的其他器件: DLP650LNIR
工具/软件:
您好:
是否有任何测量显示可见光 DMD(即 DLP5500)在可见光谱之外的光谱效率? 我对他们在 NIR 中的光谱效率特别感兴趣。 我知道了 面向 NIR 应用的 DLP650LNIR、但看到这是我唯一希望获得有关目录其余部分的性能的信息的器件。
我也没有看到 DLP650LNIR 的任何效率测量结果、因此无法进行任何比较。 我只能找到在可见光谱中执行的测量: DMD 可见波长光学效率 (Rev. B)
谢谢、
Nathan