This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR160CPEVM:DLPDLCR160CPEVM

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1552572/dlpdlcr160cpevm-dlpdlcr160cpevm

器件型号:DLPDLCR160CPEVM


工具/软件:

您好朋友、

  我将图像加载到存储器中。 它确实有效。 但加载图像的速度非常慢、以便快速加载图像。 图像显示了时间;即延迟时间。 设置的最长时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    加载时间很慢、因为必须由 MCU 从卡读取图像并将图像发送到控制器。 要加快此过程以立即显示图像、没有太多可以做的事情。

    我不理解这一请求。 您能重新表述一下吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个图像到另一个图像的最长延迟时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们将查看代码并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    在默认配置下、一个 SD 卡映像到另一个 SD 卡映像之间的最大延迟为 50 秒。

    Bet、

    John